ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
PHY-DL 层提供了一个硬件抽象层 (HAL) 来简化向不同 MSP430 衍生产品或外设迁移的过程。PHY-DL 层提供了一个稳定的通道向主机发送数据和从主机接收原始数据。当前的引导加载程序是使用 UART 或 SPI 实现的,并且支持 eUSCI,但是如果需要,可以包括其他选项。通过使用Table 1 中的回调函数提供指向结构的指针来初始化 PHY-DL 层。
| t_CI_Callback | 结构类型定义 |
| .RxCallback | 收到新字节时调用 |
| .TxCallback | 需要传输字节时调用 |
| .ErrorCallback(1) | 在 PHY-DL 中检测到错误(例如,超时)时调用 |
更高级别的层 (NWK-APP) 使用回调函数来实现通信协议。根据协议的不同,某些回调不是必需的,因此可以在 PHY-DL 层中将它们禁用以减少占用空间。Section 2.4.2中介绍了 NWK-APP 层。