ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
如果电机无法在开环中持续旋转,或者电机电流在不旋转电机的情况下振荡,用户可以在 RAM ALGO DEBUG 2 参数中对开环配置进行微调。
要验证信号路径或检查电机参数精度,用户可以在 Register Map 页面上设置 currLoopDis 位并设置 forceVQCurrLoopDis 和 forceVDCurrLoopDis 来禁用电流环路。
调整 Vd 和 Vq 值以使电机旋转。一旦电机以恒定速度旋转,请观察 Motor Tuning 页面的“User Outputs”部分中的 Id 和 Iq 输出以检查电流环路的稳定性。