ZHCY206A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
电动工具和电动自行车等许多电池供电产品都需要在不同的电源状态下平衡功能和 IQ。例如,处于运行状态(触发器触发时)的电动工具可能会消耗数安培的电流,这使得电动工具中所用电池监控器的 IQ 相对于系统的其余部分来说可以忽略不计。但是,同一电池供电的电动工具可能会在桌上静置数小时或置于睡眠模式数天时间,同时启用基本的保护功能。电动工具还应能够快速响应触发器触发。在这种低功耗状态下,BMS 监控器的 IQ 就变得尤为重要。
通过确保在睡眠模式下仍具备有效保护、已启用的稳压器(以保留系统微控制器 [MCU] 中存储器的内容),以及通过模数转换器进行的占空比电压、电流和温度测量,该系统仍能受到全面保护并准备好快速进行响应,同时相对于工作模式将功耗降低至十分之一或更低。TI 工业监控器具有多种睡眠模式选项,允许您选择是否使保护功能保持活动状态(使放电路径保持启用状态),是否将低压降稳压器保持启用(以允许系统 MCU 保留存储器内容并在几微秒而不是几毫秒内恢复),以及多种占空比电压、电流和温度测量选项,从而实现可进行定制来优化功耗和性能的安全、可操作睡眠模式。