ZHCUD90 August 2025 F29H850TU
采用 表 2-7 中的设置:
#define DMC_BUILDLEVEL DMC_LEVEL_2.控制测试程序 提供了控制测试程序。该测试程序被重复用于电流闭环测试,以及速度 + 电流闭环测试。
| 步骤 | 说明 | |
|---|---|---|
| 1 | 开始在 CCS 中执行:Run → Continue(或按 F5) | |
| 2 | 确认:变量递增 | motorVars_M1.ISRCount |
| 3 | 确认:变量更改为 1 | systemVars.flagEnableSystem |
| 4 | 设置:设置为 1 以启动 ePWM | motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify |
| 5 | 确认:
|
motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine |
| 6 | 确认:电机速度上升至基准速度 |
|
| 7 | 修改:
|
|
| 9 | 监测:相电流和角度
|
|
| 10 | Clear:(设为 0)以禁用 ePWM | motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify |
| 10 | 现在可以停止运行 CPU 并断开 CCS。 | |
| 11 | 关闭逆变器电路板的电源 | |
| 12 | 将 LaunchPad 与 PC 断开 | |