ZHCUCY3 April   2025 F28377D-SEP , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280023 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025C , TMS320F280034 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377S , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2配置引导模式
    1. 2.1 独立引导
      1. 2.1.1 引导模式选择引脚 (BMSP)
      2. 2.1.2 引导定义表 (BOOTDEF)
      3. 2.1.3 引导 ROM OTP 配置寄存器
      4. 2.1.4 CPU2 启动流程
    2. 2.2 仿真引导
  6. 3对闪存编程
    1. 3.1 闪存 API
    2. 3.2 闪存内核
  7. 4将代码引导加载到闪存
    1. 4.1 C2000 Hex Utility
    2. 4.2 常见引导模式
      1. 4.2.1 引导至闪存
      2. 4.2.2 SCI 引导
      3. 4.2.3 CAN 引导
      4. 4.2.4 CAN-FD 引导
      5. 4.2.5 USB 引导
  8. 5常见问题解答
    1. 5.1 通过基于软件的实现施选择 BMSP GPIO
    2. 5.2 从闪存而非 RAM 运行闪存内核
    3. 5.3 在调试引导 ROM 时没有定义符号
    4. 5.4 使用片上闪存工具向 OTP 中写入值
    5. 5.5 使用闪存 API 插件向 OTP 中写入值
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

注: 本文档仅适用于基于 C28x 的微控制器。有关 C29x 引导加载的详细信息,请参阅器件特定的技术参考手册。

随着应用越来越复杂,错误合并、特性添加和嵌入式固件修改功能变得日益重要,尤其是对于在现场维持器件安全与安全完整性而言。C2000 器件通过在引导 ROM(出厂编程的只读存储器)中提供简单的加载实用程序来实现固件更新。

ROM 加载程序通常称为引导加载程序,它驻留在目标器件的引导 ROM 中并允许通过软件从外部主机加载应用程序代码。引导加载程序是 JTAG 调试探针的可靠替代方案,后者需要可直接访问目标器件的昂贵专用硬件。

尽管取决于器件,但用户可以选择各种外设引导加载程序作为将固件加载到目标器件中的介质,例如:

  1. 串行通信接口 (SCI)
  2. 串行外设接口 (SPI)
  3. 内部集成电路 (I2C)
  4. 控制器局域网 (CAN)
  5. 控制器局域网灵活数据速率 (CAN-FD)
  6. 通用串行总线 (USB)
  7. 并行 GPIO

每个 C2000 器件都有一个默认引导模式的子集可供选择。但是,如果用户需要访问默认引导表中未提供的引导模式,或者需要灵活地使用不同的 GPIO 分配,则必须配置一次性可编程 (OTP) 存储器。OTP 寄存器允许选择未在默认引导表中提供的其他引导模式。

如果用户选择使用外设引导加载程序将新代码加载到器件上,则必须事先以特定格式生成应用程序映像,如 节 4.1 中所述。准备好应用程序后,引导 ROM 和主机器件之间的数据传输可以继续在所选外设引导加载程序中进行。然后,引导加载程序将应用程序代码加载到片上 RAM 中并执行。

外设引导加载程序在每个 C2000 器件的 ROM 中都存在并且简单易用,但它仅限于将代码加载到 RAM 中。闪存内核通过提供一种将代码从 RAM 写入闪存的中间方法来弥合 ROM 与闪存之间的差距,如 节 3.2 中所述。

不过,如果引导流出现一个错误,开始使用 C2000 引导加载的用户可能会遇到一些难以调试的缺陷(有关一般设计概述,请参阅 图 1-1)。本报告旨在阐明的引导加载程序设计分为四个阶段:

  1. 选择和配置适当的引导模式
  2. 准备要通过引导 ROM 中的外设引导加载程序加载到器件上的应用程序
  3. 使用引导加载程序将应用程序加载到 RAM 中
  4. 使用闪存内核对闪存进行编程

 引导加载程序总体设计流程图 1-1 引导加载程序总体设计流程