ZHCUBY7A June 2024 – June 2025
LAUNCHXL-F28P55X 具有一个已预先编程了演示程序的 TMSF28P550SJ9PZ 器件。当 LaunchPad 加电时,演示程序会先让 LED4 和 LED5 按 LED 闪烁序列进行闪烁。几秒钟后,该器件会切换至 ADC 采样模式。
每隔 1 秒,ADC 会对引脚 ADCINA6 进行一次采样,采样值表示如下:如果样本高于中标度 (2048),红色 LED4 将亮起。如果样本低于中标度,绿色 LED5 将亮起。
除 LED 指示灯之外,ADC 采样结果还通过 USB/UART 接口显示在 PC 上。若要在 PC 上查看 UART 信息,请首先确定与 LaunchPad 关联的 COM 端口。为此,请在 Windows 中打开设备管理器。在“端口 (COM 和 LPT)”下查找名为 XDS110 Class Application/User UART (COMX) 的条目,其中 X 为数字。记住该编号,以便打开某个串行终端。
图 3-1 LaunchPad XDS110 COM 端口PuTTY 是一款免费的开源终端仿真器,演示程序的 UART 数据便是使用 PuTTY 进行测试的。若要在串行终端程序中查看 UART 数据,请通过 Windows 设备管理器 找到 COM 端口并将其打开,同时采用以下设置。
115200 波特、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位。
在串行终端中正确打开相应的串行端口后,通过按下 S1 复位按钮来复位 LaunchPad,并观察串行终端中是否以 ASCII 字符形式显示了 TI 标识。
片刻之后,在 ADCINA6 引脚上通过采样得到的 ADC 值便会显示在终端的右下角并且每秒会更新一次。通过跳线将 ADCINA6 接头连接到 3.3V、GND 或其他 0V 至 3.3V 信号接头,观察出现在屏幕上的值的变化。
图 3-3 LaunchPad 演示串行终端 - ADC 采样