ZHCUBY7A June 2024 – June 2025
JP1 用于在高压应用中实现该器件和所连 USB 之间的隔离。隔离区域由 LaunchPad 左上角的白色轮廓处定义。JP1 有两个可拆卸分流器,用于将 USB 区域的 GND 和 5V 电源以及 LaunchPad 的 XDS110 和 F28P55x MCU 区域分开。默认情况下,两个分流器均已填充,并且由连接的 USB 供电,这意味着 USB 未与 XDS110 和 F28P55x MCU 区域隔离。如果需要电源隔离,请将 JP1 上的分流器拆下。在此配置中,需要以下两个外部电源选项之一。
一些应用不需要向 MCU 区域提供 5V 电源。在移除 JP1 分流器的隔离式电源应用中,为 XDS110 和 F28P55x MCU 区域提供 5V 电压是可选的。