ZHCUBY7A June   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1  电源域
        2. 2.1.1.2  LED
        3. 2.1.1.3  编码器连接器
        4. 2.1.1.4  FSI
        5. 2.1.1.5  PGA
        6. 2.1.1.6  CAN
        7. 2.1.1.7  CLB
        8. 2.1.1.8  引导模式
        9. 2.1.1.9  BoosterPack 站点
        10. 2.1.1.10 模拟电压基准接头
        11. 2.1.1.11 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.11.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
          3. 2.1.1.11.3 备用电源
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 XDS110 输出
        3. 2.1.2.3 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 UART 布线
        3. 2.1.3.3 EQEP 布线
        4. 2.1.3.4 CAN 布线
        5. 2.1.3.5 PGA 布线
        6. 2.1.3.6 FSI 布线
        7. 2.1.3.7 X1/X2 布线
        8. 2.1.3.8 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28P55x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 修订版 C
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28P55x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28P55x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28P55X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

常见问题解答

  1. 其他编程和调试工具(例如 XDS200 调试探针)是否可与 F28P55x LaunchPad 搭配使用?
    1. F28P55x LaunchPad 会在 2 引脚 cJTAG 配置中使用板载 XDS110 调试探针。cJTAG 只会使用该调试探针的 TMS 和 TCK 引脚。TDI 和 TDO 位于 J101 上,必要时可通过跳线连接至调试探针。
  2. 哪些版本的 Code Composer Studio 可用于开发 F28P55x LaunchPad 相关软件?
    1. 板载 XDS110 调试探针与 Code Composer Studio 6.1.0 及更高版本的开发环境兼容。
  3. 用户不能在 Code Composer Studio 中连接至 LaunchPad?
    1. J101 上是否存在用于 TCK 和 TMS 的分流器?
    2. XDS110 和 F28P55X MCU 是否已通电?LED0 和 LED1 是否照亮?有关为 LaunchPad 供电的详细信息,请参阅 节 2.1.1.1
      1. 如果 JP1 分流器断开连接,通过 USB 提供的电源会与电路板的其余部分隔离开来。确保向目标隔离侧上的任意可用连接器施加 3.3V 电压。
    3. USB-C 电缆是否已连接至 PCB,以及 USB 区域是否已上电?LED7 是否亮起?
      1. USB 区域必须通过 USB 电缆由 5V 电源供电。连接 5V USB 电源后,LED7 会亮起。USB 隔离芯片需要 USB 侧的 5V 电压才能工作并跨越隔离栅传递信号。
    4. 确保将目标配置设置为在 2 引脚高级模式中使用 cJTAG。在 Code Composer Studio 中打开目标配置 文件 (.ccxml)。点击 Advanced 选项卡,并从标为“JTAG/SWD/cJTAG Mode”的下拉菜单中选择 cJTAG (1149.7) 2 引脚高级模式。将“Target Scan Format”保留为 OSCAN2 格式。此外,launcxl_ex1_F28P55X_demo 工程 TMS320F28P55X_LaunchPad.ccxml 中添加了一个可正常运行的目标配置文件。用户可以在不做修改的情况下使用此配置文件。
      LAUNCHXL-F28P55X 目标配置高级选项图 5-1 目标配置高级选项
      LAUNCHXL-F28P55X 演示工程中包含的目标配置图 5-2 演示工程中包含的目标配置
  4. 为什么串行连接无法正常工作?
    1. J101 上是否存在用于 TXD 和 RXD 的分流器?
    2. 您使用的是正确的 COM 端口吗?
      1. 右键点击 My Computer,并选择 Properties。在对话框中导航至 Hardware 选项卡,并打开设备管理器。滚动到 Ports (COM & LPT),并展开此条目。是否列出了“XDS110 Class Application/User UART”?如果是,请查看该条目右侧的 COM 编号;这就是要使用的 COM 编号。
    3. 用户使用的波特率正确吗?当 CPU 以 150MHz 运行时,大多数(即使不是全部)示例的波特率都被配置为 115200。如果 PLL 设置已更改或用户开发了代码,则用户必须重新计算特定应用的波特率。有关如何执行此操作的信息,请参阅 TMS320F28P55x C2000 实时微控制器 技术参考手册。
    4. 连接到调试探针的 UART 通道是否与软件中配置的 UART 通道一致?
      1. F28P55x LaunchPad 提供了一个选项,让用户可以通过 J101 将两个可能的 UART 通道之一路由到调试探针。确保已在应用软件中将 S2 配置为适当的 UART 通道。相关详细信息,请参阅 节 2.1.3.2