ZHCUBM0 January 2024
要在 CCS 中导入参考工程,请点击 Project → Import CCS Projects,然后浏览到 <SDK 安装位置>\solutions\tidm_02017_2w_traction_inverter\f28p65x\ccs,然后点击 Select Folder。选择名为 tidm_02017_2W_traction_inverter_f28p65x 的工程,然后点击 Finish。现在,该工程显示在 CCS 的 Project Explorer 窗格中。
tidm_02017_2w_traction_inverter 工程包含单个构建配置。默认配置称为 Flash,并使用 tidm_02017_2w_traction_inverter_config.syscfg 文件来配置器件时钟、存储器、外设,以及生成链接器命令文件。构建配置还包括必要的预定义符号。
出于评估目的,可以创建新的构建配置。要构建新配置,请使用右键点击工程并选择 Build Configurations → Manage,然后选择“New”。
除了单一分流器电流检测模式,软件中还有其他几个可选功能,可以使用工程属性中的预定义符号来启用和禁用这些功能。选项如下:
要查看和编辑预定义符号,请右键点击工程并选择 Properties。然后转至 C2000 Compiler 选项的 Predefined Symbols 部分,如 <broken link> 所示。默认情况下,以上列出的功能处于启用状态。如需禁用这些功能,请编辑相应符号并在符号名称后附加“_N”。