ZHCUBM0 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统技术规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P65x-Q1
      2. 2.3.2 DRV3255-Q1
      3. 2.3.3 LM25184-Q1
      4. 2.3.4 TCAN1044A-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PM 同步电机的场定向控制
        1. 3.1.1.1 空间矢量定义和投影
          1. 3.1.1.1.1 ( a ,   b ) ⇒ ( α , β ) Clarke 变换
          2. 3.1.1.1.2 α , β ⇒ ( d ,   q ) Park 变换
        2. 3.1.1.2 交流电机 FOC 基本配置方案
        3. 3.1.1.3 转子磁通位置
    2. 3.2 弱磁 (FW) 控制
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 硬件板概述
      2. 4.1.2 测试条件
      3. 4.1.3 电路板检验所需测试设备
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 硬件设置
      2. 4.2.2 软件设置
        1. 4.2.2.1 Code Composer Studio™ 工程
        2. 4.2.2.2 软件结构
    3. 4.3 测试步骤
      1. 4.3.1 工程设置
      2. 4.3.2 运行应用程序
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标

运行应用程序

转至 Run → Resume 或点击工具栏中的 Resume 按钮来运行代码。该工程现在可以运行并且变量显示在 Expressions 窗口中。检查以下各项,确认应用和硬件设置能够正常工作:

  • 栅极驱动器板上的绿色电源 LED 必须亮起。这指示电路板的辅助电源已启用。
  • 如果正确进行初始化且 FreeRTOS 调度程序正在运行,则红光和蓝光 LED 应闪烁。如果 DRV3255 栅极驱动器正确初始化,没有出现任何故障,则对应于 DRV faultStatusFlags.DRVnFLT1 和 faultStatusFlags.DRVFLT 的故障位应为 0。
  • 类似地,faultStatusFlags 结构中的其他变量显示其他故障的状态。如果未设置故障标志,那么要运行测试电机,可以将 runMotor 设置为 runMotor。变量需要看起来类似于图 4-5 中所示的内容。
  • 从 IqRef 的保守值开始,并在测试期间缓慢增加 IqRef。通过查看 motor1 结构中的变量,将实际 IQ 反馈与基准进行比较。
  • 如果电机未按预期运行,请尝试使用预定义符号禁用 SKIP_QEP_CALIB。这会强制控制环路执行初始位置校准。在这种情况下,当设置 runMotor 时,控制算法会自动设置 IdRef 以进行对齐,然后将 IqRef 设置为以生成的角度旋转电机,最后在检测到 ABI 位置输出的 Index 脉冲后,将 IdRef 和 IqRef 复位为 0。此时,慢慢地开始增加 IqRef。
  • 检查电机逆变器板的校准偏移。电机相电流检测值的偏移值必须为每单位值的一半,即约为 0.5。
  • 也可以使用示波器探测电机驱动器的 PWM 输出。
GUID-20231214-SS0I-ZH5F-R62N-FC7V7PBXH4CT-low.svg图 4-5 通过“Expressions”视图进行运行时控制和调试

首先点击工具栏上的 Suspend 按钮或选择 Target → Suspend 来停止 CPU。要从头开始重新运行应用,请点击 CPU Reset 工具栏按钮或点击 Run → Reset → CPU Reset,然后点击 Restart 按钮或 Run → Restart 来复位控制器。点击 Terminate 按钮,或点击 Run → Terminate 来关闭 CCS 调试会话。这将暂停程序,并断开 CCS 与控制器的连接。

无需每次更改代码时都终止调试会话。可以转到 Run → Load → Load Program...(如果使用同一个文件,请选择 Reload Program...)。如果 CSS 检测到可执行文件已重建,CCS 会自动询问是否需要重新加载可执行文件。