ZHCUB86 august 2023
图 6-2 展示了 GUI 的输入参数(以及默认值),通过这些参数可以应用 ADS7953EVM-PDK 的各种功能。这些设置是全局设置,一直存在于左上窗格(或从一页到另一页)列出的 GUI 工具中。
可在此页面上选择 ADS7953 接口配置。该 GUI 允许用户使用下拉菜单选择 ADC 输入范围、工作模式(手动、自动 1 和自动 2)、ADC 电压基准和 ADC 通道选择。
此页面上选择了 SCLK Frequency 和 Sampling Rate 设置。GUI 可让用户为这两个参数输入目标值,并且 GUI 在考虑所选器件模式的时序限制后计算可实现的更接近值。
指定目标 SCLK 频率 (Hz),GUI 会尝试更改 PHI 锁相环 (PLL) 设置来尽可能匹配此频率;但可实现的频率可能与所输入的目标值不同。同样,可以通过修改 Target Sampling Rate 参数 (Hz) 来调节 ADC 的采样率。可实现的 ADC 采样率可能与目标采样率不同,具体取决于所应用的 SCLK 频率和显示的可实现的最接近匹配值。因此,用户可通过此页面以重复方式测试器件上的各种可用设置,直到找到相应测试场景的理想设置。