ZHCUB64C November 2022 – March 2025
直方图工具展示给定样本集的 ADC 输出代码分布。可以通过增加 hits per code 来增加样本大小,从而提高统计摘要的准确性,但这会增加测试时间。选择要测量的通道,配置 hits per code、channel 和 resolution,并输入基准电压值。然后,按 GET HISTOGRAM 按钮,如图 3-8 所示。
耦合到 ADC 输出的噪声累积效应来自诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源。总噪声反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。选择正确的基准电压将得到电压形式的结果,而不是代码。
请注意,“Histogram”选项卡中收集的任何数据都不会保存或存储在 Capture 选项卡中。因此,在选项卡之间切换会导致数据丢失。在该屏幕上保存数据时,保存的不是原始 ADC 代码,而是“Codes per Bin”中此选项卡上显示的直方图数据。要保存原始 ADC 输出值,请使用 Capture 选项卡。
图 3-8 使用 Histogram 选项卡