ZHCUAY6F November 2022 – December 2024
图 2-1 显示了 OPTEVM 的系统设置。计算机运行图形用户界面 (GUI) 软件,通过 USB 接口与 OPTMB EVM 板进行通信。OPTMB EVM 板具有一个 USB Type C 端口并随附一条 USB-C 转 USB-A 线缆。OPTMB EVM 板充当 PC 上运行的软件与 OPTCB 测试板之间的桥梁。OPTMB EVM 板上的 MSP430 接收 PC 发出的 USB 命令,并通过 I2C 与光传感器进行通信。
OPTCB 测试板包含光传感器 IC、去耦电容器和 8 个引脚。这些引脚用于建立电源连接、I2C 连接,以及 OPTCB 测试板与 OPTMB EVM 板之间的中断信号连接。为了进行评估,可以从 OPTMB EVM 板上卸下 OPTCB 测试板来与其他平台搭配使用。OPTMB EVM 板还提供了一个未填充的 5 引脚接头空间,便于连接电源、接地、I2C 和中断线路。
该 EVM 附带已插到主板上的 OPTCB 测试板。如果还未组装,OPTEVM 的基本硬件设置涉及将测试板插到 OPTMB EVM 板插槽中。请特别注意确保 OPTCB 测试板方向正确,如图 1-1 中所示。然后连接 USB 电缆。本节详细介绍了该过程。
图 2-1 OPTEVM 硬件设置