ZHCUAY3A April   2023  – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

控制映射

图 3-2 展示了处理器和 PMIC 器件之间的数字控制信号映射。从 TPS6594-Q1 PMIC 到处理器的连接提供错误监控、处理器复位、处理器唤醒和系统低功耗模式。

图 3-2 所示的数字连接可实现一些系统特性,包括“仅 MCU 的 MCU 安全岛”和保持模式以及性能高达 SIL-3 的功能安全。

TPS6594-Q1 TPS6594-Q1 数字连接图 3-2 TPS6594-Q1 数字连接
  1. PMIC IO 可以针对输入和输出功能使用不同的电源域。I2C1 和 I2C2 的 SDA 功能使用 VINT 电压域作为输入,并使用 VIO 电压域作为输出。有关完整说明,请参阅器件数据表。
  2. GPIO8 配置为 DISABLE_WDOG 引脚。当 PMIC 设置 nRSTOUT 时,GPIO8 的逻辑电平会锁存到 WD_PWRHOLD 位中。如果为低电平,则看门狗进入长窗口,处理器必须在长窗口到期或 PMIC 执行处理器热复位之前为 WDOG 提供服务。为 WDOG 提供服务后,可以通过 I2C2 保持对 WDOG 的控制,并且可以将 GPIO8 重新用于 WKUP1 或 WKUP2。WKUP1 和 WKUP2 在 LP_STANDBY 中不起作用。
  3. GPIO9、NSLEEP1 或 NSLEEP2 未连接到处理器且不属于 PDN。如果客户选择使用此 GPIO,则必须在运行时定义该功能。
注: IO 的 PMIC 电压域可以根据配置的不同而不同。当配置为输入时,GPIO3 和 GPIO4 均在 VRTC 域中。当配置为输出时,GPIO3 和 GPIO4 均在 VINT 域中。
注: 除 I2C 信号外,还有四个附加信号为开漏输出,需要上拉至特定电源轨。有关信号和特定电源轨的列表,请参阅 表 3-2。
表 3-2 开漏信号和电源轨
PDN 信号 上拉电源轨
PMIC_INTn VDD_MCUIO_3V3
PMIC_nRSTOUT VDA_MCU_1V8
PMIC_nRSTOUT_SOC VDA_MCU_1V8
PMIC_I2C1 VDD_MCUIO_3V3
PMIC_I2C2 VDD_MCUIO_3V3

使用 表 3-3 指导如何分配每个 PDN 系统特性所需的 GPIO。如果不需要所列出的特性,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的由 NVM 定义的默认功能进行配置。启动后,处理器可以重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。只要该功能仅在启动后才需要且默认功能不与正常操作产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络),就可以重新配置 GPIO 功能。

表 3-3 按系统特性划分的数字连接
器件 GPIO 映射 系统特性(1)
PMIC 引脚 NVM 功能 PDN 信号 功能安全 有源 SoC MCU - 仅 MCU 安全岛 保持
TPS65941319-Q1 nPWRON/ ENABLE 启用 PMIC_ENABLE R R
INT INT PMIC_INTn R
nRSTOUT nRSTOUT PMIC_nRSTOUT R R R
SCL_I2C1 SCL_I2C1 PMIC_I2C1(2) R
SDA_I2C1 SDA_I2C1
GPIO_1 SCL_I2C2 PMIC_I2C2 R
GPIO_2 SDA_I2C2
GPIO_3 GPO EN_MCU3V3IO_LDSW R
GPIO_4 GPO EN_EXT_VDDR R O
GPIO_5 GPO EN_3V3IO_LDSW R
GPIO_6 GPO EN_1V8IO_LDSW R
GPIO_7 nERR_MCU PMIC_nERR_MCU R
GPIO_8 DISABLE_WDOG(3) PMIC_WKUP R
GPIO_9 GPI PMIC_nSLEEP
GPIO_10 GPI PMIC_CLK32OUT
GPIO_11 nRSTOUT_SOC PMIC_nRSTOUT_SoC R
R 是必需项。O 是可选项。如果留空,则资源不用于支持该功能。
I2C1 是主要的 I2C 通信,是功能安全所必需的。此通信通道用于查询和清除中断,以及与错误信号监控器 (ESM) 连接。I2C 还用于在运行、仅 MCU 和保持状态之间转换。此外,GPIO9、PMIC_nSLEEP 用于在状态之间转换。
如果期望通过硬件禁用看门狗,则需要 GPIO_8,并且必须在 nRSTOUT 变为高电平时将其设置为高电平。nRSTOUT 变为高电平后,看门狗状态被锁定,可以通过软件将该引脚配置为用于其他功能。