ZHCUAY3 april   2023 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考文献

运行时定制

GPIO8 配置为输入来禁用看门狗。通常,在开发期间,此引脚会连接为高电平,因此当 nRSTOUT 位被置位时,WD_PWRHOLD 也会被置位。此引脚的配置可用于实现其他特性或功能,但这要求在长窗口到期(772 秒)之前对看门狗进行维护表 5-12


Write 0x12:0x09:0x00:0xBF  // Disable Watchdog
Write 0x48:0x38:0xC0:0x1F  // configure GPIO8 as WAKEUP1

启用看门狗时,还必须将 WD_PWR_HOLD 清零。


Write 0x12:0x09:0x00:0xFB  // Clear WD_PWRHOLD
Write 0x12:0x09:0x40:0xBF  // Enable Watchdog

借助 TO_SAFE 和 TO_SAFE_ORDERLY 序列,PMIC 可以在 SAFE RECOVERY 状态以及硬件状态 INIT 和 BOOT BIST 之间进行切换。通过这种转换,用户寄存器中的 NVM 设置将被恢复。自定义设置不会保留,必须在每次下电上电以及在各种硬件状态之间进行转换时重新应用。