ZHCUAP6A April   2022  – January 2023

 

  1.   F2800157 controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F2800157 controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

使用 controlCARD

为了使 controlCARD 运行,必须为 controlCARD 的 MCU 供电。方法是通过 controlCARD 上的 USB-C 连接器供电,或使用随附的基板通过 HSEC 连接器输入 5V 功率。例如,如果使用 TMDSHSECDOCK 扩展坞基板,可将 5V 直流输入到扩展坞 J1 或 J17。然后需要将 S1 切换到适当位置。

可能需要进行其他硬件设置,具体取决于 controlCARD 的使用方式(请参阅表 4-1)。

警告: 在高压环境中使用 controlCARD 时,请在对电路板通电或进行仿真之前,确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,必须去除电容器 C7:A,尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。
表 4-1 仿真器开关选择
开关使用 CCS IDE 和卡上 XDS110 仿真器进行调试
(默认为 2 引脚 cJTAG 模式)
使用 CCS IDE 和外部仿真器通过基板进行调试独立(从闪存或其他引导模式进行引导)
S1:A位置 1:开(默认为左侧),可将嵌入式 XDS110 仿真器连接到 MCU位置 1:关(右侧),可断开嵌入式 XDS110 仿真器与 MCU 的连接位置 1:关(右侧),可断开嵌入式 XDS110 仿真器与 MCU 的连接
位置 2:开(默认为左侧),可将嵌入式 XDS110 UART COM 端口连接到 MCU GPIO28 和 GPIO29 引脚位置 2:关(右侧),可断开 MCU GPIO28 和 GPIO29 引脚与嵌入式 XDS110 UART COM 端口的连接位置 2:关(右侧),可断开 MCU GPIO28 和 GPIO29 引脚与嵌入式 XDS110 UART COM 端口的连接

S2:A

向下(默认)- 断开 GPIO35/TDI 和 GPIO37/TDO 与嵌入式 XDS110 仿真器的连接;必须使用 2 引脚 cJTAG 模式向下(默认)- 断开 GPIO35/TDI 和 GPIO37/TDO 与外部仿真器的连接;必须使用 2 引脚 cJTAG 模式向下(默认)- 断开 GPIO35/TDI 和 GPIO37/TDO 与嵌入式 XDS110 仿真器的连接
或者,将该开关设置为“UP”,以将 GPIO35 和 GPIO37 连接到嵌入式 XDS110 仿真器并启用 4 引脚 JTAG 模式或者,将该开关设置为“UP”,以将 GPIO35 和 GPIO37 连接到外部仿真器并启用 4 引脚 JTAG 模式
S3向上(默认)- 启用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接。向上(默认)- 启用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接。向上(默认)- 启用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接。
向下 - 禁用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC向下 - 禁用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC向下 - 禁用 GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 与板载 XTAL (Y1) 的连接;必须使用片上 INTOSC
根据需要设置 S3根据需要设置 S3根据需要设置 S3
S4根据需要设置 S4根据需要设置 S4根据需要设置 S4
将 C2000 器件置于等待模式可降低出现连接问题的风险 将 C2000 器件置于等待模式可降低出现连接问题的风险
J1:A用 USB-C 电缆连接 J1:A 和您的计算机------
在 CCS 中,使用此目标配置:带有 XDS110 仿真器且具有 2 引脚 cJTAG 模式的 TMS320F2800157 器件(基于 S2:A 默认配置)
基板 JTAG 连接器(扩展坞上的 J2)---连接外部仿真器---
在 CCS IDE 中,使用此目标配置:具有 2 引脚 cJTAG 模式的 TMS320F2800157 器件(基于 S2:A 默认配置)

Code Composer Studio™ 是一款集成开发环境 (IDE),用于为 C2000 系列 MCU 调试和开发软件。可通过以下链接下载 CCS IDE:
http://www.ti.com/tool/ccstudio。

注: 默认情况下,TMDSCNCD2800157 controlCARD 配置为 2 引脚 cJTAG 模式。用于与嵌入式 XDS110 仿真器通信的 Code Composer Studio IDE 目标配置必须配置为 2 引脚 cJTAG 模式。

此外,GPIO19/X1 和 GPIO18/X2 引脚连接到板载晶体 (Y1) 上,未连接到 120 引脚 HSEC8 边缘卡接口。

可通过 controlCARD 上的开关来修改这些及其他硬件设置。如需了解更多详情,请参阅表 4-1。

C2000Ware 随附以下 PDF 文档,其中介绍了每个 F280015x MCU 引脚将出现在 controlCARD 连接器/扩展坞的哪个位置:

  • TMDSCNCD2800157_<rev>_120cCARD_pinout – 指示每个 MCU 引脚将在 HSEC controlCARD 连接器或 120/180 引脚 controlCARD 扩展坞的位置。
  • TMDSCNCD2800157_<rev>_100DIM_map – 指示每个 MCU 引脚将在 DIM100 controlCARD 连接器或 DIM100 扩展坞的位置。假定使用 TMDSADAP180TO100 适配器卡。

更多有关 controlCARD 扩展坞的信息,请参阅 C2000Ware 中的以下位置:
<install directory>\c2000\C2000Ware_<rev>\boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800157\Rx_x