ZHCU979 April 2022
F28003x LaunchPad 具有一个板载 XDS110 调试探针。借助 XDS110,可以使用 Code Composer Studio (CCS) 或任何其他受支持的工具链来对 F280039C 进行编程和调试。在默认配置中,只会通过连接 XDS110 来支持 2 引脚 cJTAG 模式。这仅使用 TMS 和 TCK JTAG 引脚,并允许重新分配 F28003x 器件的 TDI 和 TDO 引脚,以满足其他应用需求。TDI 和 TDO 在 GPIO35 和 GPIO37 上提供。默认情况下,这些引脚不路由到调试探针,但可以通过填充电阻器 R44 和 R45 进行连接。