Topic Link Label2.1 中所示的软件包内含有可在 F28003x LaunchPad 上加载并运行的示例工程。如果在 C:\ti\c2000\C2000Ware_<版本> 的默认安装路径中安装了 C2000WARE 软件,则可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_<版本>\examples\F28003x 中找到基于 driverLib 的示例应用。板载 XDS110 与片上闪存编辑器工具一同使用,以将应用编入 F28003x LaunchPad。
请遵循如下步骤,使用板载 XDS110 调试探针将示例应用编入 F28003x LaunchPad 开发套件:
- 在运行 Microsoft Windows 的 PC 上安装 Code Composer Studio (CCS)。
- 将 USB-A 电缆插头连接至 PC 上的空闲 USB 端口,并将 USB Type-C™ 插头连接至 F28003x LaunchPad 上的端口 (USB101)。
- 验证以下 LED 是否亮起:
- 电路板左上方的 LED7,指示 5V USB 电源。
- LED0 指示 XDS110 调试探头的 3.3V 电源。
- LED1 指示 F280039C MCU 的 3.3V 电源。
- 出现提示时,安装 Windows XDS110 和 Virtual COM Port 驱动程序。安装说明可以在 XDS110 产品页面上找到。
- 在 PC 上运行 CCS。
- 将 C2000WARE 中的 F28003x 工程或其他已安装的软件包导入 CCS 工作区。
- 将 _LAUNCHXL_F280039C 预定义的符号添加到导入的 DriverLib 示例工程,以便软件可以使用相关的 F28003x LaunchPad 信号。
- 打开项目的“Properties”→ 展开 Build 选项卡 → 展开 C2000 Compiler 选项卡 → 选择 Predefined Symbol → 添加 _LAUNCHXL_F280039C 预定义 NAME。
- 在 CCS 中,右键点击工程名称,然后选择 Rebuild Project。
- 启动 LAUNCHXL-F280039C 目标配置文件并连接至 F28003x 器件。确保目标配置文件设置为使用 2 引脚 cJTAG 高级配置。有关更多详细信息,请参阅常见问题解答部分。
- 点击“Load Program”并选择要加载的程序二进制文件。对应的二进制文件便会加载到器件上,现在即可进行运行和调试。