ZHCU813A April   2021  – February 2022 DLPC6540

 

  1.   商标
  2. 1 范围
  3. 2 参考文献
  4. 3 首字母缩写词
  5. 4 系统引导
    1. 4.1 闪存中的数据
    2. 4.2 引导加载程序
    3. 4.3 主应用程序
    4. 4.4 引导加载程序和主应用程序支持的命令
    5. 4.5 调试终端
    6. 4.6 HOST_IRQ/SYSTEM_BUSY
    7. 4.7 心跳
    8. 4.8 低级故障
  6. 5 系统状态
  7. 6 版本
  8. 7 功耗模式
  9. 8 显示模式
  10. 9 源检测和配置
  11. 10内部源
    1. 10.1 测试图形 (TPG)
    2. 10.2 纯色域 (SFG) 颜色
    3. 10.3 幕布
  12. 11显示格式
  13. 12图像处理
  14. 13照明控制
  15. 14外设
    1. 14.1 GPIO
  16. 15接口协议
    1. 15.1 支持的接口
    2. 15.2 I2C 目标
    3. 15.3 USB
  17. 16命令协议
    1. 16.1 命令数据包
    2. 16.2 响应数据包
    3. 16.3 目标详细信息
    4. 16.4 错误处理和恢复
    5. 16.5 系统繁忙 - I2C 场景
      1. 16.5.1 GPIO 实现
      2. 16.5.2 短缺状态响应
    6. 16.6 支持可变数据大小
  18. 17自动初始化批处理文件
  19. 18命令说明
  20. 19系统命令
    1. 19.1  3D
    2. 19.2  管理事务
    3. 19.3  自动锁定
    4. 19.4  引导加载程序
    5. 19.5  校准
    6. 19.6  内部调试
    7. 19.7  调试
    8. 19.8  常规运行
    9. 19.9  照明
    10. 19.10 图像处理
    11. 19.11 外设
    12. 19.12 扭曲
    13. 19.13 手动 WPC
  21.   修订历史记录

图像处理

图像处理

表 19-85 图像算法启用 [操作码:40h | 目标:4]
设置图像算法启用
写入参数
字节 说明
字节 0

色度瞬态改进启用

位 0:色度瞬态改进启用位

字节 1

伽马校正启用。

位 0:伽马校正启用位

字节 2

颜色坐标调整启用

位 0:颜色坐标调整启用位

字节 3

绚丽色彩启用

位 0:绚丽色彩启用位

字节 4

白点校正启用

位 0:白点校正启用位

字节 5

动态纯黑启用

位 0:动态纯黑启用位

字节 6

HDR 启用

位 0:HDR 启用位

为所有图像算法设置启用标志。

0 = 禁用

1 = 启用

色度瞬态改进:

此函数用于启用/禁用色度瞬态改进 (CTI) 功能,从而过滤 B 和 C 数据通道上的 4 : 4 : 4 采样色度(Cr 和 Cb)数据。色度瞬态函数执行带通滤波(支持两个中心频率)和中值滤波以尽可能减小振铃。它对滤波后的输出执行限制和核化降噪函数。

伽马校正:

此函数用于启用/禁用伽马校正功能,该函数通过被称为“去伽玛”(de-gamma) 的表查找过程去除应用在源上的伽马传递函数。启用后,执行 10 位 RGB 输入到通用 12 位浮点 (S0M8E4) RGB 输出的去伽马转换。禁用后,伽马校正函数的每个数据输入的全部 10 位均为零填充并将 MSB 对齐到 12 位,并在未修改的情况下进行直通。

颜色坐标调整:

此函数用于启用/禁用“空间自适应七基色颜色校正函数启用”。禁用时使用标识强制实施 3x3 CSC(颜色空间转换)。

绚丽色彩:

此函数用于启用/禁用 BrilliantColor(绚丽色彩)技术,涉及使用多达五种颜色,而不仅仅是红、绿、蓝三基色,用以提高色彩准确度并提亮二次色。这将实现更高水平的颜色性能,增加颜色的亮度。

白点校正:

此函数用于启用/禁用白点校正功能,通常用于 LED 类型照明系统。有时,LED 工作温度升高或 LED 老化会使 LED 输出波长漂移,从而导致系统白点发生偏移。这种使用主动光传感器反馈和工厂校准值的算法有助于维持系统的白点。

动态纯黑:

动态纯黑 (DB) 算法通过电流控制使用 LED 输出功率来减少到达投影路径的光量,并通过增加 RGB 信号来补偿减少的光量。

HDR:

高动态范围 (HDR) 算法将 HDR 源更宽的亮度和颜色范围映射到投影仪显示范围。HDR 受多种因素的影响,例如照明特性、占空比分布和电流流动顺序。在启用 HDR 处理之前,应通过 HDR_SetHdrSourceConfiguration() 设置有效的 HDR 源。

注意: 色度瞬态改进仅适用于模拟 SDTV 源。DLPC6540 控制器不支持模拟源。即使在 DLPC6540 控制器上启用,启用后显示的图像也没有变化。

获取图像算法启用
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回所有图像算法的启用标志

'0' - 已禁用或算法功能不可用。

'1' - 已启用

表 19-86 图像亮度 [操作码:41h | 目标:4]
设置图像亮度
写入参数
字节 说明
字节 0-1

亮度调整

范围 = -256.00 至 255.75,步长为 0.25

格式 = s14.2

亮度控制提供了在每个输入通道上增加或减去固定偏置的功能。这可用于去除任何固有偏移和/或调整亮度级别。亮度系数是有符号的 11 位 (s8.2) 二进制补码值,介于 -256(含)和 255.75(含)之间。亮度控制在颜色空间转换后使用。

获取图像亮度
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回图像亮度级别。

表 19-87 图像对比度 [操作码:42h | 目标:4]
设置图像对比度
写入参数
字节 说明
字节 0-1

对比度 (%)

范围 = 0 至 200,步长为 1

设置图像对比度(以百分比表示)。每个对比度字节将控制应用于给定数据通道的输入图像数据的增益。对比度增益的范围为 0 至 200(0% 至 200%),其中 100 (100%) 为标称值(默认值)。

获取图像对比度
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回图像对比度(以百分比表示)。

表 19-88 图像色调和颜色控制 [操作码:43h | 目标:4]
设置图像色调和颜色控制
写入参数
字节 说明
字节 0

色调调整角度(度)

范围 = -45 至 45,步长为 1

字节 1-2

颜色控制增益 (%)

范围 = 0 至 200,步长为 1

设置图像色调调整角度(以度为单位)和颜色控制增益(以百分比表示)。

获取图像色调和颜色控制
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回图像色调调整角度(以度为单位)和颜色控制增益(以百分比表示)。

表 19-89 图像锐度 [操作码:44h | 目标:4]
设置图像锐度
写入参数
字节 说明
字节 0

要应用的锐度值。

范围 = 0 至 31,步长为 1

配置锐度滤镜。值 0 表示最不锐利(最平滑),而值 31 表示最为锐利。此滤镜位于数据路径的后端,因此视频和图形都会受到影响。TI 建议禁用图形源的锐度滤镜 (锐度值=16)。

获取图像锐度
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回当前锐度值

表 19-90 图像 RGB 偏移 [操作码:45h | 目标:4]
设置图像 RGB 偏移
写入参数
字节 说明
字节 0-1

红色通道偏移设置。

范围 = -256.00 至 255.75,步长为 0.25

格式 = s14.2

字节 2-3

绿色通道偏移设置。

范围 = -256.00 至 255.75,步长为 0.25

格式 = s14.2

字节 4-5

蓝色通道偏移设置。

范围 = -256.00 至 255.75,步长为 0.25

格式 = s14.2

应用以下图像处理函数后在数据路径中的某个点偏移 RGB 通道的电平:源偏移、对比度、RGB 增益、亮度和颜色空间转换(包括色调和颜色调整)。

获取图像 RGB 偏移
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回红色、绿色和蓝色通道偏移设置。

表 19-91 图像 RGB 增益 [操作码:46h | 目标:4]
设置图像 RGB 增益
写入参数
字节 说明
字节 0-1

红色通道增益设置。

范围 = 0 至 200,步长为 1

字节 2-3

绿色通道增益设置。

范围 = 0 至 200,步长为 1

字节 4-5

蓝色通道增益设置。

范围 = 0 至 200,步长为 1

调整源图像的各个 R、G 和 B 增益。增益指定为 0% - 200% 的百分比,100% 为标称值(无增益变化)。0% 将使通道归零。此函数通过改变颜色空间转换 (CSC) 系数来调整 R、G 和 B 增益。此函数仅适用于 RGB 源。

获取图像 RGB 增益
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回红色、绿色和蓝色通道的增益设置(以百分比表示)。

表 19-92 CSC 表 [操作码:47h | 目标:4]
设置 CSC 表
写入参数
字节 说明
字节 0

闪存中预定义的 CSC 表的索引。

范围 = 0 至 7,步长为 1

0 = 表格全范围 Rgb

1 = 表格 Bt601 Yuv 视频编码器

2 = 表格全范围 Yuv1

3 = 表格偏移 Rgb

4 = 表格 Bt601 偏移 Yuv

5 = 表格全范围 Yuv

6 = 表格 Bt709 偏移 Yuv

7 = 表格 Smpte 240m

8 = 表格 Bt2020

9 = 最大表

使用闪存中存储的其中一个 CSC 表来设置颜色空间转换矩阵。

获取 CSC 表
返回的数据与写入参数的格式相同。

获取当前为特定用途配置的颜色空间转换矩阵的索引。

表 19-93 图像 CCA 坐标 [操作码:48h | 目标:4]
设置图像 CCA 坐标
写入参数
字节 说明
字节 0-1

原点坐标红色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 2-3

原点坐标红色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 4-5

原点坐标红色亮度

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 6-7

原点坐标绿色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 8-9

原点坐标绿色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 10-11

原点坐标绿色照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 12-13

原点坐标蓝色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 14-15

原点坐标蓝色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 16-17

原点坐标蓝色照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 18-19

原点坐标白色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 20-21

原点坐标白色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 22-23

原点坐标白色照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 24-25

原点坐标 C1 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 26-27

原点坐标 C1 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 28-29

原点坐标 C1 照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 30-31

原点坐标 C2 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 32-33

原点坐标 C2 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 34-35

原点坐标 C2 照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 36-37

原点坐标 DRA A x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 38-39

原点坐标 DRA A y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 40-41

原点坐标 DRA A 照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 42-43

原点坐标 DRA B x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 44-45

原点坐标 DRA B y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 46-47

原点坐标 DRA B 照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 48-49

原点坐标 DRA C x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 50-51

原点坐标 DRA C y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 52-53

原点坐标 DRA C 照明

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 54-55

目标坐标红色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 56-57

目标坐标红色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 58-59

目标坐标红色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 60-61

目标坐标绿色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 62-63

目标坐标绿色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 64-65

目标坐标绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 66-67

目标坐标蓝色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 68-69

目标坐标蓝色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 70-71

目标坐标蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 72-73

目标坐标青色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 74-75

目标坐标青色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 76-77

目标坐标青色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 78-79

目标坐标洋红色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 80-81

目标坐标洋红色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 82-83

目标坐标洋红色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 84-85

目标坐标黄色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 86-87

目标坐标黄色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 88-89

目标坐标黄色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 90-91

目标坐标白色 x

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 92-93

目标坐标白色 y

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

字节 94-95

目标坐标白色增益

范围 = 0.0 至 1.99996948242,步长为 0.00003051757

格式 = u1.15

此命令允许独立调整主要、次要和白色坐标。

注意:此调用将覆盖先前调用执行的任何 CCA 设置。

获取图像 CCA 坐标
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回当前颜色坐标配置。

表 19-94 图像 HSG [操作码:49h | 目标:4]
设置图像 HSG
写入参数
字节 说明
字节 0-1

HSG 红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 2-3

HSG 红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 4-5

HSG 红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 6-7

HSG 绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 8-9

HSG 绿色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 10-11

HSG 绿色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 12-13

HSG 蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 14-15

HSG 蓝色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 16-17

HSG 蓝色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 18-19

HSG 青色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 20-21

HSG 青色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 22-23

HSG 青色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 24-25

HSG 洋红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 26-27

HSG 洋红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 28-29

HSG 洋红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 30-31

HSG 黄色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 32-33

HSG 黄色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 34-35

HSG 黄色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 36-37

HSG 白色红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 38-39

HSG 白色绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 40-41

HSG 白色蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

此命令用于为所有颜色应用给定的色调、饱和度和增益值。它不会影响增益为零的颜色。

注意:此调用将覆盖先前调用执行的任何 CCA 设置。

获取图像 HSG
返回的数据与写入参数的格式相同。

此命令用于返回当前为所有颜色应用的色调、饱和度和增益值。如果颜色的增益为零,则不会对颜色应用 HSG。

表 19-95 图像伽马 LUT [操作码:4Ah | 目标:4]
设置图像伽马 LUT
写入参数
字节 说明
字节 0

要加载的伽马查找表。

此命令用于将指定的伽马查找表从闪存加载到存储器中。单次加载是通过加载红色、绿色和蓝色查找表的数据来完成的。

获取图像伽马 LUT
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回当前加载到存储器中的伽马查找表的表号。

表 19-96 图像伽马曲线漂移 [操作码:4Bh | 目标:4]
设置图像伽马曲线漂移
写入参数
字节 说明
字节 0

红色伽马曲线漂移。

范围 = -128 至 127,步长为 1

字节 1

绿色伽马曲线漂移。

范围 = -128 至 127,步长为 1

字节 2

蓝色伽马曲线漂移。

范围 = -128 至 127,步长为 1

字节 3

将漂移传播到所有颜色的伽马曲线。

范围 = -128 至 127,步长为 1

用于指定红色、绿色和蓝色伽马曲线的漂移。左漂移是正偏移,右漂移是负偏移。左漂移使有效亮度增加,右漂移使有效亮度降低。

获取图像伽马曲线漂移
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回红色、绿色和蓝色的图像伽马漂移以及要传播到所有颜色的漂移

表 19-97 图像白色峰值因子 [操作码:4Ch | 目标:4]
设置图像白色峰值因子
写入参数
字节 说明
字节 0

白色处理量。范围 0 至 10。

获取图像白色峰值因子
返回的数据与写入参数的格式相同。
表 19-98 XPR 滤波强度命令 [操作码:4Dh | 目标:4]
设置 XPR 滤波强度命令
写入参数
字节 说明
字节 0

滤波强度设置确定要过滤掉的高频内容量。有效范围为 0-7。设置为 0 表示过滤掉的高频内容最少(图像最清晰;闪烁噪声较多);设置为 7 表示过滤掉的高频内容最多(图像最平滑;闪烁噪声最少)

获取 XPR 滤波强度命令
返回的数据与写入参数的格式相同。
表 19-99 HDR 源配置 [操作码:4Eh | 目标:4]
设置 HDR 源配置
写入参数
字节 说明
字节 0

传递函数

0 = 保留

1 = 保留

2 = PQ

3 = HLG

字节 1-4

主显示黑电平(尼特)

范围 = 0.0000 至 10000.0

格式 = u16.16

字节 5-8

主显示白电平(尼特)

范围 = 0.0000 至 10000.0

格式 = u16.16

字节 9-10

主显示色域红色 x 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 11-12

主显示色域红色 y 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 13-14

主显示色域绿色 x 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 15-16

主显示色域绿色 y 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 17-18

主显示色域蓝色 x 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 19-20

主显示色域蓝色 y 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 21-22

主显示色域白色 x 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

字节 23-24

主显示色域白色 y 轴

范围 = 0.0000 至 1.0000

格式 = u1.15

HDR 将 HDR 源更宽的亮度和颜色范围映射到投影仪亮度和颜色范围。映射需要多个源组和系统组分别定义 HDR 源和投影设备属性。此命令用于设置源属性,并根据此信息选择最接近的源组进行映射。

获取 HDR 源配置
返回的数据与写入参数的格式相同。

包含元数据信息。

表 19-100 HDR 强度设置 [操作码:4Fh | 目标:4]
设置 HDR 强度
写入参数
字节 说明
字节 0

HDR 强度

范围 = 0 至 10

设置 HDR 强度以调整应用于输入 HDR 视频信号的电光传递函数。HDR 强度会随着环境亮度级别而变化。HDR 强度不适用于由 HDR 源配置设置的 HLG 传递函数。

获取 HDR 强度设置
返回的数据与写入参数的格式相同。
表 19-101 系统亮度范围设置 [操作码:50h | 目标:4]
设置系统亮度范围
写入参数
字节 说明
字节 0-3

最小亮度(尼特)

范围 = 0.0000 至 10000.0

格式 = u16.16

字节 4-7

最大亮度(尼特)

范围 = 0.0000 至 10000.0

格式 = u16.16

设置系统亮度范围(以尼特为单位)。这些用于确定要应用于 HDR 源的相应 EOTF 和 OOTF 函数。只需要为 HDR 功能进行此设置。

获取系统亮度范围设置
返回的数据与写入参数的格式相同。
表 19-102 图像颜色配置 [操作码:51h | 目标:4]
设置图像颜色配置
写入参数
字节 说明
字节 0

颜色配置

设置预配置的伽马表格系数和存储在闪存映像中的 HSG。

表 19-103 像点 HSG [操作码:52h | 目标:4]
设置像点 HSG
写入参数
字节 说明
字节 0

点

0 = 行 0 列 0

1 = 行 0 列 1

2 = 行 0 列 2

3 = 行 0 列 3

4 = 行 0 列 4

5 = 行 1 列 0

6 = 行 1 列 1

7 = 行 1 列 2

8 = 行 1 列 3

9 = 行 1 列 4

10 = 行 2 列 0

11 = 行 2 列 1

12 = 行 2 列 2

13 = 行 2 列 3

14 = 行 2 列 4

字节 1-2

HSG 红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 3-4

HSG 红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 5-6

HSG 红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 7-8

HSG 绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 9-10

HSG 绿色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 11-12

HSG 绿色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 13-14

HSG 蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 15-16

HSG 蓝色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 17-18

HSG 蓝色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 19-20

HSG 青色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 21-22

HSG 青色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 23-24

HSG 青色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 25-26

HSG 洋红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 27-28

HSG 洋红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 29-30

HSG 洋红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 31-32

HSG 黄色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 33-34

HSG 黄色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 35-36

HSG 黄色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 37-38

HSG 白色红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 39-40

HSG 白色绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 41-42

HSG 白色蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

此命令用于为指定采样点的所有颜色应用给定的色调、饱和度和增益值。点为 0-15 之间的数字,对应于光栅扫描顺序中 5 x 3 个 PCC 采样点之一。它不会影响增益为零的颜色。注意:此调用将覆盖先前调用执行的任何 CCA 设置。

获取像点 HSG
读取参数
字节 说明
字节 0

点

0 = 行 0 列 0

1 = 行 0 列 1

2 = 行 0 列 2

3 = 行 0 列 3

4 = 行 0 列 4

5 = 行 1 列 0

6 = 行 1 列 1

7 = 行 1 列 2

8 = 行 1 列 3

9 = 行 1 列 4

10 = 行 2 列 0

11 = 行 2 列 1

12 = 行 2 列 2

13 = 行 2 列 3

14 = 行 2 列 4

返回参数
字节 说明
字节 0-1

HSG 红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 2-3

HSG 红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 4-5

HSG 红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 6-7

HSG 绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 8-9

HSG 绿色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 10-11

HSG 绿色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 12-13

HSG 蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 14-15

HSG 蓝色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 16-17

HSG 蓝色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 18-19

HSG 青色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 20-21

HSG 青色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 22-23

HSG 青色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 24-25

HSG 洋红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 26-27

HSG 洋红色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 28-29

HSG 洋红色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 30-31

HSG 黄色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 32-33

HSG 黄色饱和度

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 34-35

HSG 黄色色调

范围 = -1.0 至 1.0,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 36-37

HSG 白色红色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 38-39

HSG 白色绿色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 40-41

HSG 白色蓝色增益

范围 = 0.0 至 1.99993896485,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

此命令用于返回当前为指定采样点的所有颜色应用的色调、饱和度和增益值。点为 0-15 之间的数字,对应于光栅扫描顺序中 5 x 3 个 PCC 采样点之一。如果颜色的增益为零,则不会对颜色应用 HSG。

表 19-104 Spcc 控制点 [操作码:53h | 目标:4]
设置 Spcc 控制点
写入参数
字节 说明
字节 0-1

为 (行, 列) 采样点 (1,0)、(1,1)、(1,2)、(1,3)、(1,4) 设置垂直位置

(像素)

字节 2-3

为 (行, 列) 采样点 (0,1)、(1,1)、(2,1) 设置水平位置

(像素)

字节 4-5

为 (行, 列) 采样点 (0,3)、(1,3)、(2,3) 设置水平位置

(像素)

设置多点 sPCC 的控制点位置。

获取 Spcc 控制点
返回的数据与写入参数的格式相同。

返回多点 sPCC 的控制点位置

表 19-105 Pcc 直接系数 [操作码:54h | 目标:4]
设置 Pcc 直接系数
写入参数
字节 说明
字节 0

点

0 = 行 0 列 0

1 = 行 0 列 1

2 = 行 0 列 2

3 = 行 0 列 3

4 = 行 0 列 4

5 = 行 1 列 0

6 = 行 1 列 1

7 = 行 1 列 2

8 = 行 1 列 3

9 = 行 1 列 4

10 = 行 2 列 0

11 = 行 2 列 1

12 = 行 2 列 2

13 = 行 2 列 3

14 = 行 2 列 4

字节 1-2

Pcc 红色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 3-4

Pcc 红色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 5-6

Pcc 红色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 7-8

Pcc 绿色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 9-10

Pcc 绿色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 11-12

Pcc 绿色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 13-14

Pcc 蓝色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 15-16

Pcc 蓝色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 17-18

Pcc 蓝色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 19-20

Pcc 青色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 21-22

Pcc 青色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 23-24

Pcc 青色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 25-26

Pcc 洋红色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 27-28

Pcc 洋红色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 29-30

Pcc 洋红色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 31-32

Pcc 黄色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 33-34

Pcc 黄色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 35-36

Pcc 黄色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 37-38

Pcc 白色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 39-40

Pcc 白色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 41-42

Pcc 白色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

此命令通过直接访问为指定采样点的所有颜色应用原始 PCC 系数。点为 0-15 之间的数字,对应于光栅扫描顺序中 5 x 3 个 PCC 采样点之一。

注意:此调用将覆盖先前调用执行的任何 CCA 设置。

获取 Pcc 直接系数
读取参数
字节 说明
字节 0

点

0 = 行 0 列 0

1 = 行 0 列 1

2 = 行 0 列 2

3 = 行 0 列 3

4 = 行 0 列 4

5 = 行 1 列 0

6 = 行 1 列 1

7 = 行 1 列 2

8 = 行 1 列 3

9 = 行 1 列 4

10 = 行 2 列 0

11 = 行 2 列 1

12 = 行 2 列 2

13 = 行 2 列 3

14 = 行 2 列 4

返回参数
字节 说明
字节 0-1

Pcc 红色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 2-3

Pcc 红色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 4-5

Pcc 红色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 6-7

Pcc 绿色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 8-9

Pcc 绿色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 10-11

Pcc 绿色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 12-13

Pcc 蓝色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 14-15

Pcc 蓝色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 16-17

Pcc 蓝色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 18-19

Pcc 青色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 20-21

Pcc 青色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 22-23

Pcc 青色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 24-25

Pcc 洋红色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 26-27

Pcc 洋红色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 28-29

Pcc 洋红色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 30-31

Pcc 黄色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 32-33

Pcc 黄色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 34-35

Pcc 黄色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 36-37

Pcc 白色 R

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 38-39

Pcc 白色 G

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

字节 40-41

Pcc 白色 B

范围 = 0.0 至 1.99951171875,步长为 0.00006103515

格式 = s2.14

此命令通过直接访问为指定采样点的所有颜色获取原始 PCC 系数。点为 0-15 之间的数字,对应于光栅扫描顺序中 5 x 3 个 PCC 采样点之一。

注意:此调用将覆盖先前调用执行的任何 CCA 设置。