ZHCU774D September 2017 – February 2023 DS90UB953-Q1 , DS90UB953A-Q1
ALP 有一项功能,可支持用户使用一个文件加载多个脚本,并创建一些按钮,以在点击这些按钮时运行脚本。若要配置此文件,请转至 DS90UB954(或变体)器件页面中的“Scripting”选项卡。导航至“Scripting”选项卡后,请点击“Setup”。
在新窗口中点击“Add”后,ALP 将弹出另一个带有“Button Name”和“Script”字段的单独窗口。使用“Browse”按钮导航至您想要添加的脚本,然后双击该文件。在“Button Name”字段中,写入脚本的名称 — 注意,此名称将显示在所创建的按钮上。例如,在#X7282 中,脚本 P954_SETUP_A0_4G 的名称为 Setup_4G。
图 3-31 ALP 中用于设置脚本的窗口为每个脚本添加适当的名称后,请点击“Save As”,将设置文件保存在一个适当的位置。每当您再次启动程序时,都可打开此文件,并且每个脚本都将添加到设置窗口中。完成保存和添加脚本后,请按“OK”。这些按钮应该已添加到窗口右侧,在“script”选项卡中的“Setup”和“Run”按钮下。