ZHCAFZ8 November 2025 BQ76972 , TMP61
硅基线性热敏电阻具有线性正温度系数 (PTC),本设计中使用 TMP61,以提高温度测量精度。TMP61 在整个温度范围内都具有良好的线性行为示。与纯阻性器件 NTC 不同,TMP61 电阻受器件中电流的影响,并且电阻会随温度变化而变化。TMP6 热敏电阻设计仅提供带有固定 10kΩ 偏置电阻的 TMP61 的 R-T 表,因此如果使用 BQ769x2 来测量 TMP6x,用户需要使用 TI 提供的特定 R-T 表。
若要将 Vsense 转换为温度,常用的软件方法之一是使用查询表。这种方法可帮助简化 R-T 表设置,但对 MCU 的闪存要求很高,并且需要冗长的数组解析程序。由于容差变化和温度系数等系统误差可能导致偏离 R-T 表,因此该方法也可能是不准确的。
但是,如方程式 1 中所示,使用 TMP6 线性热敏电阻时,5 阶多项式回归模型是一种更好的转换算法:
其中 T 是温度(摄氏度);R 是测量到的电阻值;A0-A5 是计算得出的多项式系数。RT 根据 Vsense、Rpu、Rpad 和 Ron 反向计算得出,如 方程式 2 所示:
为了获得系数值,执行 5 阶多项式拟合可在 R-T 表中获得一系列数据点的最佳拟合。根据 TMP61DEC 封装的 R-T 表、这些系数为:
这些系数仅适用于 1.8V 偏置电压、18kΩ 上拉电阻器和 TMP61DEC 封装。