ZHCAFZ8 November   2025 BQ76972 , BQ76972-Q1 , TMP61

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 温度测量系统
  6. 3用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器
  7. 4使用 TMP6x 计算温度
  8. 5提高温度测量精度
    1. 5.1 多路复用器选择
    2. 5.2 热敏电阻引脚上的电容器
    3. 5.3 修复电阻器校准
    4. 5.4 测试结果
  9. 6摘要
  10. 7参考资料

用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器

这些引脚中的大多数还可以支持系统中可能需要的其他功能,例如主机处理器的警报中断或用于 FET 关断的硬件引脚控制。如果应用需要的热敏电阻数量超过 BQ76972 本身能够支持的数量,则可以包含额外的多路复用器电路来实现这一点,如图 3-1 所示。

 热敏电阻多路复用器方框图图 3-1 热敏电阻多路复用器方框图

六个多功能引脚由 4:1 多路复用器进行多路复用,因此一个 BQ76972 在该配置下总共能够测量 17 个热敏电阻、1 个固定电阻和 6 个接地电压。TS2 引脚保留用于唤醒功能,DEFTOFF 引脚用于 MOSFET 充电和放电快速关断。如果设计人员希望保留某些引脚用于其他目的,也有许多型号可供选择。可以根据本节其余部分中演示的基本原理来修改这些电路。

由于该设计将 9 个引脚配置为热敏电阻输入,因此该设计需要 3 个 ADCSCAN 来测量 9 个引脚,称为 FULLSCAN。一个 FULLSCAN 周期持续时间约为 94.5ms (FASTADC = 1) 或 189ms (FASTADC = 0)。该设计使用 4:1 多路复用器来测量 17 个热敏电阻,因此一个完整的温度检测周期 (FULLTEMP) 需要大约 378ms (FASTADC = 1) 或 756ms (FASTADC = 0)。如需了解更多信息,请参阅提高电池监测系统中的电压测量精度。

多路复用器更改的时间需要与 BQ76972 的常规测量环路进行一些协调,以避免在测量过程中因更改多路复用器时而导致测量中断。此设计使用一种方法来自动控制更改多路复用器的时间,如图 3-1 所示。TS1 引脚可与 1MΩ 电阻器一起用于为计数为 0 至 3 的外部二进制计数器生成时钟信号。二进制计数器可以简单地由双通道 D 型触发器和或门构建而成,如图 3-2 中所示。

 二进制计数器图 3-2 二进制计数器

图 3-3显示了 FASTADC=1 时二进制计数器的输出信号。

 二进制计数器输出信号图 3-3 二进制计数器输出信号

计数控制一个多路复用器,该多路复用器将每个多路复用器上的 3 个热敏电阻和 1 个接地端切换到 6 个引脚之一,因此最多支持总共 18 个热敏电阻。接地通道用于多路复用器电路诊断,这意味着如果您可以在一个引脚上看到每四次测量一次接地检测,则多路复用器会正常工作。18 个通道中的一个连接到高精度固定电阻器,用于温度测量校准。

按照 CFETOFF、DFETOFF、ALERT、TS1、TS2、TS3、HDQ、DCHG 和 DDSG 的顺序测量 9 个引脚,但 BQ76972 仅测量配置为热敏电阻输入的引脚。由于 TS1 用作时钟输入,TS2 不用作实际的热敏电阻,以避免任何可能影响测量的多路复用器稳定瞬变,因为 TS2 是在 TS1 引脚之后立即测量。用户需要通过主机微控制器实施与热敏电阻相关的温度保护,因为 BQ76972 的引脚温度在 3 个热敏电阻和 1 个接地端之间变化。

由于多路复用器每 FULLSCAN 周期切换一次,并且与内部多项式计算周期不同步,因此用户需要使用 ADC 原始数据而不是内部温度多项式来计算温度。若要使用 ADC 原始数据计算温度,用户可以执行以下操作:

  1. 从 BQ769x2 中读取存储的上拉和焊盘电阻 Rpu 和 Rpad。
  2. 可在 Settings:Configuration:ALERT Pin Config、CFETOFF Pin Config、DFETOFF Pin Config、TS1 Config、TS2 Config、TS3 Config、HDQ Pin Config、DCHG Pin Config 和 DDSG Pin Config 配置寄存器中,通过配置选定多功能引脚来测量电阻器。
  3. 设置 Settings:Alarm:Default Alarm Mask 寄存器中的 FULLSCAN 屏蔽位。
  4. 通过监测 0x62 Alarm Status()[FULLSCAN] 位,等待一个测量周期完成。
  5. 发送 0x0076 DASTATUS6() 和 0x0077 DASTATUS7() 子命令来读取多功能引脚的原始 ADC 计数。
  6. 将原始 ADC 计数乘以 0.358μV LSB 可获得测得的热敏电阻电压 Vsense。在每个 FULLTEMP 周期,Vsense 会有一次变为大约 0V。
  7. 从 Vsense、Rpu、Rpad 和多路复用器开关电阻 Ron 反向计算热敏电阻 RT,然后将 RT 转换为微控制器中的温度值。