ZHCAFR8 September   2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2没有预升压功能时可能出现的系统难题
    1. 2.1 高侧开关的欠压保护
    2. 2.2 系统偏置电源中断
    3. 2.3 LED 驱动器上的输入电压意外降低
    4. 2.4 系统中意外的输入电流增大情况
  6. 3使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
    1. 3.1 方框图和测试结果设置
    2. 3.2 重要设计注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

系统中意外的输入电流增大情况

如图 2-1 和图 2-2 所示,输入电压下降时,输入电流急剧增加。因此,输入电压大幅低于预期值时,消耗的输入电流将显著增大。即使 LED 驱动器可以设置足够大的 OCP 限制阈值,这种情况仍会在 LED 驱动器中触发意外的过流保护。

VIN OCP 电流限制旨在保护系统免受重大系统危险(例如,电感器短路,开关 MOSFET 短路)的影响。这会触发器件关断所有 LED 通道并进入故障恢复状态。如果在 LP8866(S)-Q1 器件正常运行期间 RISENSE 电阻器上的电压上升到 220mV 以上,则 IC 停止开关,LED 输出关闭,并且器件进入故障恢复模式然后在故障发生 100ms 后尝试重新启动。会在 SUPPLY_FAULT_STATUS 寄存器中设置 VINOCP_STATUS 故障位并触发 INT 引脚

因此,如果系统不稳定且实际输入电压大幅降低,设计人员必须应对意外的过流情况。这意味着电感器饱和电流必须更大,OCP 触发点必须更大,由于系统难题,这会导致保护功能不太精确。