ZHCAFR8 September   2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2没有预升压功能时可能出现的系统难题
    1. 2.1 高侧开关的欠压保护
    2. 2.2 系统偏置电源中断
    3. 2.3 LED 驱动器上的输入电压意外降低
    4. 2.4 系统中意外的输入电流增大情况
  6. 3使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
    1. 3.1 方框图和测试结果设置
    2. 3.2 重要设计注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

系统偏置电源中断

如果高侧开关意外关断,则为 LED 驱动器、MCU、FPD-link 等供电的所有直流/直流转换器也会关闭。即使 LED 驱动器支持低电压条件,这种情况仍可以在 LED 驱动器 IC LP8866(S)-Q1 中触发 VDD 欠压保护,因为提供 VDD 的直流/直流也关断。如果 VDD 在器件运行期间降至 VDDUVLO 下降电平以下,则 IC 停止开关,LED 输出关闭并且器件进入待机模式。会在 SUPPLY_FAULT_STATUS 寄存器中设置 VDDUVLO_STATUS 故障位并触发 INT 引脚。当 VDD 上升至高于 VDDUVLO 上升阈值时,LP8866S-Q1 会自动重新启动到工作模式。

在图 2-1 和图 2-2 中,LED 驱动器由于 VDD UVLO 故障而关闭。这会复位导致 POR(上电复位)的 IC。因此,如果系统在启动条件下不稳定,导致 VDD 降低,则 LED 驱动器不会按预期点亮。如果未向系统写入,请再次运行 I2C 命令。这种风险还可能使软件设计更加复杂。