ZHCAFR8 September   2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2没有预升压功能时可能出现的系统难题
    1. 2.1 高侧开关的欠压保护
    2. 2.2 系统偏置电源中断
    3. 2.3 LED 驱动器上的输入电压意外降低
    4. 2.4 系统中意外的输入电流增大情况
  6. 3使用预升压功能解决系统难题战的设计建议
    1. 3.1 方框图和测试结果设置
    2. 3.2 重要设计注意事项
  7. 4总结
  8. 5参考资料

高侧开关的欠压保护

图 1-2 所示,有一个高侧开关为系统提供电源,包括 LED 驱动器。大多数高侧开关 IC 都有 UVLO 保护。考虑到启动电压(例如 6V 或 4.5V),这种保护适用于该电压范。但是,高侧开关上的实际电压电平可能低于可接受的电压电平,因为长 PCB 走线、电源线、理想二极管等会导致压降。

由于 LED 驱动器用作升压转换器,因此较低的输入电压会产生较大的输入电流。在本系统示例中,情况更加糟糕,因为该示例采用了两个 LED 驱动器且驱动器消耗的电流要大得多,如第 1 节所述。在这种情况下,高侧开关可能会触发意外的 UVLO 保护,从而导致电源问题,因为高侧开关通常会在受保护的情况下关断。考虑到启动事件,图 2-1图 2-2 显示了 12V 至 6V VIN 瞬变条件下的波形。图中,LED 驱动器上的 VIN 表示为红线,电感器电流表示为粉色线,LED 驱动器上的 VDD 表示为绿线。当 VIN 降至 6V 时,IL 会急剧增加并导致 LED 驱动器上的 VIN 降至远低于 6V。

 12V 至 6V VIN 瞬变期间的 LED_VIN、LED_VDD 和 IL图 2-1 12V 至 6V VIN 瞬变期间的 LED_VIN、LED_VDD 和 IL
 12V 至 6V VIN 瞬变期间的 LED_VIN、LED_VDD 和 IL(放大图)图 2-2 12V 至 6V VIN 瞬变期间的 LED_VIN、LED_VDD 和 IL(放大图)

正如预期的那样,由于损耗,高侧开关上的电压已经远低于 6V。高侧开关触发 UVLO 从而导致关断。因此,即使 LED 驱动器仍在以降低的输入电压进行开关,电感器电流仍会降低,如图 2-2 所示。如果在实际系统中发生这种情况,用户会在启动期间遇到显示器关闭。为避免这种意外风险,设计人员必须使用在 UVLO 等保护措施上具有更大裕度的高侧开关。然而,这会增加成本、并使得实现精确保护变得困难。