ZHCAF15 February 2025 ISO6163
为了降低能源消耗对环境的影响,各地政府和许多认证机构正在提高家用电器(白色家电)和其他工业应用的功耗要求。ISO6163 是一款六通道数字隔离器,具有四个高速通信通道和两个低速控制通道。低速控制通道具有集成自动使能,提供双向唤醒功能,即使穿过隔离栅也能控制器件的低功耗待机状态。在并非始终需要高速数据通信的电器和其他应用中,此器件有助于降低系统在关闭高速通道方面的功耗,并允许控制隔离栅两侧来关闭和唤醒电器或应用中的整个子系统。
本应用手册介绍了该器件的几个用例:MCU 到 SPI 外设、MCU 到 MCU,以及 MCU 到总线。