ZHCAEV1 December   2024 BQ79616 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LP-MSPM0G3507 硬件连接
    2. 2.2 BQ79616EVM 硬件连接
    3. 2.3 TCAN1046VEVM 硬件连接
  6. 3软件结构
    1. 3.1 工程文件结构
    2. 3.2 软件功能和流程图
    3. 3.3 协议说明
      1. 3.3.1 UART 和菊花链
      2. 3.3.2 Ping 和音调
  7. 4系统测试
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 Read Voltage
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

储能技术已经广泛应用于电动汽车、电网和可再生能源领域。BMS 是管理电池包电芯的控制单元。通常,BMS 由四个模块组成:电源、AFE、通信与控制以及监测,如图 1-1 所示。辅助电源元件从电池包获取电力来为 BMS 的其他部分供电。AFE 负责测量、平衡和保护前端的集成式电池电芯。通信与控制模块则负责获取 AFE 的测量数据进行计算和控制,并将数据发送到主机 PC。

本文档使用 BQ79616 EVM 和 LP-MSPM0G3507 构建示例系统,为 BMS 应用中 AFE 和 MCU 之间的交互提供了设计参考。根据 MSPM0 SDK 中的演示代码,这些功能包括 BQ79616 初始化、BQ79616 数据读取和向 CAN 总线发送数据。

 BMS 系统方框图图 1-1 BMS 系统方框图