ZHCADP4 January 2024 F28377D-SEP , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
对于没有内部基准的 C2000 器件,VREFHI 最便宜的选择是使用 VDDA 作为基准。对于具有内部基准的 C2000 器件,与使用 VDDA 作为基准相比,内部基准始终是更好的性能选项。此外,一些低引脚数 C2000 封装将 VDDA 作为基准电压的唯一选择。理论上,以 VDDA 为基准可以实现良好的性能,但在实践中,一些常见的设计决策可能导致无法做到这一点。
一个可能限制性能的常见设计决策是使用不准确的低压降稳压器 (LDO) 直接为 VDDA 供电,因为许多此类 IC 提供的输出电压具有相对较大的误差范围。VDDA 10% 的误差幅度会直接导致转换中出现 10% 的增益误差。这会导致满量程转换产生 400LSB 误差!
VDDA 电源的另一个主要规格是瞬态响应。由于 VDDA 用于为器件中的多个模拟外设供电,因此来自 VDDA 的负载电流可能会频繁变化。如果 VDDA 电源无法快速解析为目标电压,这可能会导致较大的 ADC 转换误差,进而导致整体动态性能不佳。这个问题有时可以通过选择 VDDA 引脚上的电容器来缓解,因此请务必仔细阅读为 VDDA 供电的 IC 的输出电容器建议。
使用 VDDA 作为基准时,可以仔细设计输入电路,以更大限度地降低 ADC 转换误差。VDDA 电源电路的主要考虑因素是直流精度、温度漂移和瞬态响应。