ZHCACX0D September 2024 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
处理器系列支持两个 (x2) 多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO)(8 位 + 4 位)实例。
MMC0 支持 8 位 eMMC(MMC0 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51))接口。处理器内部实现的 eMMC 接口是一个专用的硬宏 PHY。AM64x 数据表的引脚属性(ALV 封装)表和 AM243x 数据表的引脚属性(ALV、ALX 封装)表中的多路复用器模式、DSIS 和复位后的多路复用模式列均为空白,因为引脚(接口)是通过硬宏 PHY 实现的(不支持引脚多路复用)。有关支持的速度,请参阅器件特定数据表的 MMC0 - eMMC 接口 一节。根据 JEDEC 标准,eMMC 接口所需的上拉电阻器在处理器 eMMC 硬宏 PHY 内部实现。
有关 eMMC 存储器接口的更多信息,请参阅以下常见问题解答:
有关 eMMC 在没有传输时暂停时钟功能的信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:读写操作完成后,eMMC 时钟是否保持?
常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。
如需连接未使用的 MMC0 接口信号,请参阅器件特定数据表的引脚连接要求一节。
AM243x ALX 封装不支持 eMMC MMC0 接口。
处理器系列支持一个可配置为 SD 卡接口的外设实例 MMC1。建议使用 MMC1 来实现 SD 卡接口,因为 MMC1 支持 SD 卡启动模式。MMC1 CLK、CMD 和 DAT[3:0] 信号功能通过由 VDDSHV5(参考)供电的引脚上的 SDIO 缓冲器实现,可在 3.3V 或 1.8V(动态切换)下运行,MMC1 SDCD 和 SDWP 信号功能通过由 VDDSHV0(参考)供电的引脚上的 LVCMOS 缓冲器实现,可在 1.8V 或 3.3V 下运行。当 SD 卡的 IO 工作电压更改以支持 UHS-I SD 卡时,不建议更改主机的 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 输入的逻辑状态。
必须在处理器外部实现符合 SD 卡规范的 SD 卡接口所需的拉电阻。建议为靠近存储器时钟输入引脚的时钟输入使用外部下拉电阻。在 MMC1 被配置用于嵌入式 SDIO 接口的应用场景中,SDIO 接口所需的上拉电阻(根据需要,并需验证所连接设备的推荐要求,包括所支持的上拉)必须在处理器外部实现。建议为靠近存储器时钟输入引脚的时钟输入使用外部下拉电阻(根据需要,验证所连接器件的建议,包括支持的拉电阻)。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1:为什么 MMC1 由 VDDSHV0 和 VDDSHV5 这两个不同的电压电源供电?
[常见问题解答] AM62A7-Q1:如果未使用 SD 卡,如何连接引脚网络 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6
常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。
对于 MMC1、UHS-I SDR50、UHS-I SDR104 接收模式需要数据训练才能将数据捕获集中到数据有效窗口的中心。时序要求不固定为特定值。下表提供了 MMC1 时序模式所需的 DLL 软件配置设置:
器件特定数据表中所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:UHS-I SDR104 接收模式时序
常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。
处理器系列支持一个 (x1) 可配置为 OSPI0 或 QSPI0 接口的八路串行外设接口 (OSPI0) 实例。建议按照 EVM 或 SK 原理图所述的实现方案将 OSPI0 接口连接到存储器器件(OSPI 或 QSPI)、为 OSPI0_CLK 添加串联电阻(用于控制可能的反射)、为 OSPI0_CLK 添加下拉电阻、为数据和 CS 信号添加上拉电阻,以及实现所连接存储器器件复位逻辑。OSPI0 支持连接到单个 (x1) 附加器件。
当需要支持引导功能时,请参阅器件特定 TRM,将支持的 CS(芯片选择)连接到附加存储器件。
OSPI0 支持两种数据捕获模式:PHY 模式和 Tap 模式。若要更好地了解支持的模式,请参阅器件特定数据表规格一章的时序和开关特性一节中的 OSPI、OSPI0 子部分。
AM243x ALX 封装不支持 OSPI0 接口(支持 QSPI0 接口)。
有关 OSPI 或 QSPI 存储器接口的更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62D-Q1/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — OSPI/QSPI 存储器接口
[常见问题解答] Sitara/Jacinto 器件的 OSPI 常见问题解答
常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。
该处理器系列(ALV 封装)支持一个 (x1) 通用存储器控制器 (GPMC) 接口。
AM243x ALX 封装不支持 GPMC0 接口。
GPMC 接口支持连接不同类型的存储器和存储器接口配置。
有关支持的 GPMC 功能、各种访问类型以及可以与 GPMC 接口通信的各种外部器件,请参阅器件特定 TRM 的内存接口 一章中的通用内存控制器 (GPMC) 一节。有关支持的信号,请参阅器件特定 TRM 的 GPMC I/O 信号 一节,器件特定数据表的信号说明、GPMC MAIN 域 GPMC0 信号说明 一节。
GPMC 接口支持连接不同类型的存储器和存储器接口配置。
复位期间和复位后,处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO(存储器接口信号)使用并联拉电阻(以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空)。
有关更多信息,请参阅器件特定 TRM 中外设一章的存储器接口部分。