ZHCACX0D September 2024 – October 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
器件特定数据表中规格 一章的时钟规格 部分显示了处理器时钟源和建议的连接方式。
直接连接到 XI 和 XO 引脚的 25MHz 外部晶体通过 MCU_OSC0_XI/MCU_OSC0_XO 连接到内部高频振荡器,是处理器内部操作的主时钟输入源。连接到 MCU_OSC0_XI 的基于外部振荡器的 LVCMOS 数字时钟源可被视为替代时钟选项。使用外部振荡器时,请注意器件特定数据表中 XO 的连接要求。
当使用晶体生成处理器时钟时,建议遵循器件特定数据表来选择负载电容。
器件特定数据表提供了冷复位输入释放之前时钟启动和稳定的建议延迟时间。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — 有关晶体 (MCU_OSC0) 启动时间的问题
常见问题解答是通用的,也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。
[常见问题解答] AM6422:如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答
常见问题解答是通用的,也可用于 AM243x 处理器系列。