ZHCACE3 March 2023 TPSM365R6
TPSM365R6 有一个数字输入引脚 (EN),可用于打开和关闭器件的输出。在 TPSM365R6 降压配置中,EN 引脚相对于 TPSM365R6 IC GND 的额定典型阈值电压被视为高于 1.36V 和低于 0.4V 的高电平。但是,在反相降压/升压配置中,EN 现在以 –VOUT 电压为基准,而不是 TPSM365R6 IC GND;因此,EN 引脚被视为高电平的阈值为 1.36V + –VOUT,而 EN 引脚被视为低电平的阈值为 0.4V + -VOUT。例如,如果 –VOUT = –12V,EN 在高于 –10.64V 的电压下将被视为高电平,在低于 -11.6V 的电压下将被视为低电平。因此,在启动时,负输出电压将导致 EN 导通,但需要至少 0.4V + –VOUT 的电压才能关断器件。这种行为可能会导致难以禁用器件,因为在许多应用中,为 EN 信号供电的电压轨将无法产生将 EN 变为低电平所需的负电压。
相对简单的电平转换器可通过消除负 EN 信号,减少与 EN 阈值电压相关的任何问题。图 5-1 展示了创建 EN 引脚电平转换器所需的连接。
| SYS_EN | 低电平 | 高电平 |
|---|---|---|
| Q1 | 关闭 | 打开 |
| Q2 | 关闭 | 打开 |
| EN 引脚 | 低电平 | 高电平 |
最初驱动 EN 的正信号 (SYS_EN) 改为连接到此电平转换器中 Q1 的栅极。当 SYS_EN 设置为 SYS_GND 时,Q1 关断。随后,Q2 检测到其栅极和源极之间没有电势差,也保持关断状态。在这种状态下,EN 引脚检测到 -VOUT 低于低电平阈值,并禁用该器件。
当 SYS_EN 在 Q1 的栅极和源极之间提供足够的正电压来导通 Q1 时,Q2 的栅极通过 Q1 被拉至 SYS_GND。这将驱动 Q2 的栅极和源极之间的负电势差,从而使其导通。因此,EN 通过 Q2 连接到 VIN,且该引脚高于高电平阈值,从而使器件导通。
对于预期的应用条件,选择具有适当电压额定值的 Q2 MOSFET 非常重要。可以使用额外的齐纳二极管和/或电阻分压器来降低 Q2 栅极的电势。确保在 IC 的导通和关断状态下均遵守 MOSFET 数据表中的 Q2 限制。
SYS_EN 信号激活 EN 引脚电平转换器电路并将 EN 引脚电压摆动至 VIN 和 -VOUT,从而正确启用和禁用器件。启动时的 EN 引脚电平转换器 和关断时的 EN 引脚电平转换器 展示了安装了 EN 引脚电平转换器的器件的行为。