ZHCABA5 September 2020 LMX2820
另一个问题是 VCO 进行校准所需的时间,这取决于器件和设置条件。VCO 将从某个初始起点开始,然后 VCO 校准会搜索正确的校准值。最简单的方法是“无辅助”校准,其中无需执行任何操作即可选择初始起点。这可通过 LMX2594 PLL 校准加以说明,如图 3-1所示。
图 3-1 无辅助 LMX2594 VCO 校准. 第一步是让 VCO 选择正确的内核,我们可以看到在标记 2 处以 2.9 μs 结束的几个阶跃响应。在此之后,它会遍历 CAPCODE 值以找到正确的值,这在标记 4 处完成。幅度校准是选择正确 DACISET 值的过程,在此之后,最终模拟稳定时间在标记 5 处完成。
查看图 3-1 时,通常会遇到的问题是,是否存在有助于进行 VCO 校准的方法,初始猜测是让 VCO 以更接近的频率开始。确实有这样一种方法,它被称为部分辅助。通过对 VCO_CORE、VCO_CAPCODE 和 VCO_DACISET 给出初始猜测,即使猜测略有偏差,也可以改进 VCO 校准。图 3-2 说明了这一点。
图 3-2 采用部分辅助的 LMX2594 VCO 校准. 除了以简单的方式给 VCO 一个良好的起点,还有完全辅助校准方法,这涉及到强制执行准确的值。对于这种方法,它需要将器件锁定到以前的频率,并将校准设置存储在外部存储器中。然后可以读入并强制执行这些值。尽管需要对每个器件执行此操作,但无需花时间进行校准所带来的优势会让许多用户觉得这是值得的。对于 LMX2594 和 LMX2820 等器件,可以在整个温度范围内使用这些相同的设置。