ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
超声波系统的最小检测范围由传感器本身的特性及其发出脉冲的方式决定。盲点或传感器振铃/衰减时间是由单基地配置(即同时发射和接收的配置)中传感器底部振荡的谐振能量引起的。高频传感器的振铃/衰减时间较短,因此减小了最小距离。然而,使用这种方法将减小检测范围。使用双基地方法可以消除这种振铃行为,因为这种设置将发送传感器和接收传感器隔离开,但其成本将是单基地解决方案的两倍。
另一种减小盲点的方法是降低脉冲计数和电流限值。然而,这可能会降低回波的强度。
如果必须使用低频单基地设置,并且降低脉冲计数和电流限制会降低所接收回波的完整性,则可以引入额外的无源器件以减小盲点。范围为 500Ω 至 25 kΩ 的阻尼电阻器可与传感器并联,以减少振铃/衰减时间。
更多有关如何优化超声波设置的信息,请参阅 PGA460 超声波模块硬件和软件优化 应用报告 (SLAA732)。