ZHCAB23A June   2019  – January 2021 OMAP-L132 , OMAP-L138 , TMS320C6742 , TMS320C6746 , TMS320C6748

 

  1.   商标
  2. 1OMAP-L138 启动过程
    1. 1.1 复位期间
    2. 1.2 复位后
  3. 2启动实用程序
    1. 2.1 AISgen
    2. 2.2 串行引导和闪存加载实用程序
      1. 2.2.1 编译
        1. 2.2.1.1 在 Windows 下
        2. 2.2.1.2 在 Linux 下
      2. 2.2.2 运行
        1. 2.2.2.1 在 Windows 下
        2. 2.2.2.2 在 Linux 下
      3. 2.2.3 串行闪存器选项
    3. 2.3 对定制板的修改
    4. 2.4 重建和定制启动实用程序
      1. 2.4.1 下载闪存实用程序和启动实用程序
      2. 2.4.2 安装和配置所需的软件
        1. 2.4.2.1 Cygwin
        2. 2.4.2.2 Microsoft .NET Framework
      3. 2.4.3 编译器工具
        1. 2.4.3.1 编译器工具 (CODESOURCERY G++ LITE)
        2. 2.4.3.2 C6X 编译器工具
        3. 2.4.3.3 较新版本 CCS
      4. 2.4.4 为特定平台重建串行闪存和启动实用程序包
      5. 2.4.5 为 OMAPL13x 重建 HexAIS 实用程序
  4. 3启动示例
    1. 3.1 启动二进制文件
      1. 3.1.1 说明
      2. 3.1.2 获取软件
      3. 3.1.3 运行
    2. 3.2 在 AM1808/OMAPL138 上启动 DSP 二进制文件
      1. 3.2.1 说明
      2. 3.2.2 获取软件
      3. 3.2.3 运行
        1. 3.2.3.1 OMAP-L138 EVM
        2. 3.2.3.2 C6748 EVM
  5. 4调试引导加载程序
  6. 5OMAP-L138开机基准测试
    1. 5.1 主机启动性能
    2. 5.2 测试详细信息
      1. 5.2.1 方法
      2. 5.2.2 43
      3. 5.2.3 软件
      4. 5.2.4 硬件
      5. 5.2.5 讨论
  7. 6OMAP-L138 引导加载程序常见问题解答
  8. 7参考文献
  9.   A 使用 SYS/BIOS 设置 c_int00
  10.   修订历史记录

使用 SYS/BIOS 设置 c_int00

如果您正在使用 SYS/BIOS,则由 XDCtools 处理系统启动和初始化。对于某些目标,c_int00 代码是一个 C 函数。C 代码使用“-mo”标志编译,它将符号 _c_int00 放入 .text 的子段 (.text:_c_int00)。

要将 .text 符号放置在显式地址上,请使用类似于以下的指令将自定义链接器命令 (.cmd) 文件添加到您的项目中:

 SECTIONS { 
    .text:_c_int00 > 0xc3000000 
 }

在其他目标上,_c_int00 代码是用汇编语言编写的。从 XDC 3.24.02 开始,该汇编代码放置在 .text 而不是 .text:_c_int00 中。此问题将在 XDC 和 BIOS 的未来版本中修复。但是,在那之前,可以使用以下链接器解决方案来放置 _c_init00 函数。您必须相应地更新路径和库名称。 请检查 .map 文件以查看引导库名称,检查生成的 linker.cmd 文件获得完整路径。

 boot : > 0x3D8000 PAGE = 0 
{-l"C:\ti\ccsv5_3_0_00042\xdctools_3_24_02_30\packages\ti\targets\rts2800\lib\boot.a28FP" <boot_cg.o28FP> (.text) 
}