ZHCAAU9 March 2021 TUSS4470
这里进行了五次测量,每次测量的范围都在缩小(增加水位),由不同的颜色表示,如图 3-2 中所示。COMPIN 信号由示波器探测,下方数据叠加了每次测量数据。COMPINl图下方显示了START 及对应的 STOP 脉冲。STOP 脉冲在时间上与各自的 COMPIN 回波相对应。叠加COMPIN 信号进行视觉比较,回波脉冲后进行数据修剪,以避免视觉数据重叠。START 脉冲在时间 t=0 处以黄色显示。
图 3-2 短程空气耦合结果:TDC1000在 TDC1000 短程测量模式下,最小范围直接由突发脉冲时间、消隐时间和 TX 振铃衰减时间决定。消隐时间设置为延迟监听周期,直到传感器振铃刚好低于 ECHO_QUAL_THLD 。上述结果表明,消隐时间设置为将监听周期延迟到大约 175μs , 这样可以避免由振铃噪声触发的假STOP 脉冲。请注意,粉红色和蓝绿色 COMPIN 信号都是在监听周期开始时测得的,与其他数据相比,具有平坦的前沿包络。当回波脉冲被消隐周期部分截断时,便会出现这种情况。像这样的部分回波必须予以忽略,因为它并不代表真正的 ToF。为了确保进行真正的测量,可能需要在消隐周期结束和最小 ToF 测量之间留出一些裕量。忽略此处的最后一次测量,通过此设置准确测量的最小 ToF 位于从水位到传感器相距 3.3cm 的地方。