ZHCA963 August 2019 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
CLB 可以使用自己的可配置块来生成 PWM 波形。假设需要在系统的状态为正在打开或正在关闭时生成 PWM 信号。对于此系统,来自 CLB 逻辑块的两个 PWM 信号分别是:
FSM0、FSM2 和 COUNTER1 生成 PWM 信号。计数器子模块用作 PWM 的主要部分,FSM0 和 FSM2 则构成逻辑的剩余部分。需要这些角色才能生成 PWM 波形。
将 COUNTER1 设置为在倒计数模式下运行,并在计数器达到 ZERO 或指定的匹配值时生成信号。以下各项总结了对 COUNTER1 的要求:
这样就设置了基于时间的 PWM 计数器。接下来,创建只在系统处于正在打开或正在关闭状态时有效的信号。要创建此信号,需要将 FSM2 用作 3 输出 LUT 而非有限状态机。设置 FSM2 以满足以下要求:
将来自 FSM2 的输出用作 COUNTER1 mode0 的输入。COUNTER1 的 Mode0 只在系统处于正在关闭或正在打开状态时有效。
Figure 8 和Figure 9 显示了 FSM2 和 COUNTER1 的 SysConfig 配置。
Figure 8. FSM2 配置
Figure 9. COUNTER1 配置 创建 PWM 信号的最后一步是使用 FSM 模块,根据 COUNTER1 和 FSM2 生成的事件和信号生成 PWM 波形。使用 FSM0 s0 生成 PWM 信号。当 COUNTER1 发生 counter=ZERO 事件时,s0 必须清除为低电平。当 COUNTER1 发生 counter=match1_val 事件时,s0 必须设置为高电平。
Figure 10 显示了 FSM0 的 SysConfig 配置。
Figure 10. FSM0 配置 最后,将 PWM 信号拆分为两个信号:一个用于正在关闭状态,一个用于正在打开状态。OUTLUT0 和 OUTLUT2 输出这两个信号。当系统处于正在打开状态时,OUTLUT0 将输出 PWM 信号,OUTLUT2 将保持低电平。当系统处于正在关闭状态时,OUTLUT2 将输出 PWM 信号,OUTLUT0 将保持低电平。Figure 11 显示了 OUTLUT0 和 OUTLUT2 的 SysConfig 配置。
Figure 11. OUTLUT0 和 OUTLUT2 配置 在下一步,可以在运行期间随时使用 C28x 内核和 HLC 子模块来更新 PWM 周期和占空比。