ZHCA963 August   2019 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1

 

  1.   使用 C2000可配置逻辑块 (CLB) 进行设计
    1.     商标
    2. 1  简介
    3. 2  补充在线信息
    4. 3  设计概述
    5. 4  对输入采样
    6. 5  在 FSM 子模块中部署状态机
    7. 6  生成 PWM 信号
    8. 7  修改 PWM 周期和占空比
    9. 8  已完成的设计
    10. 9  输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 CLB X-BAR
      1. 9.1 使用 X-BAR 将信号导入到 CLB 逻辑块中
      2. 9.2 使用 X-BAR 从 CLB 逻辑块中导出信号
    11. 10 运行示例项目
      1. 10.1 设置和连接
      2. 10.2 测试状态和转换
        1. 10.2.1 步骤 1
        2. 10.2.2 步骤 2
        3. 10.2.3 步骤 3
        4. 10.2.4 步骤 4
        5. 10.2.5 步骤 5
      3. 10.3 测试 PWM 周期和占空比
    12. 11 总结
    13. 12 参考文献

对输入采样

设计这个特定系统的第一步是对外部输入进行采样,以便对最终的设计进行测试。我们将使用计数器每 50000 个时钟周期对 BOUNDARY IN0 和 IN1 进行一次采样,而不是将来自 GPIO 的源输入用作 BOUNDARY IN0 和 IN1。使用示波器显示正在关闭与正在打开状态之间的转换,以便于查看轮询结果。Section 10 显示了这种情况。

将计数器模块 (COUNTER0) 与 LUT0 和 LUT1 配合使用,以生成采样输入信号,供 FSM 子模块随后使用。采样逻辑的要求如下所示:

  • 使用 COUNTER0 每 50000 个时钟周期生成一个信号 (match1_val = 50000)
  • 始终启用计数器 (mode0 = 1) 并进行计数 (mode1 = 1)
  • 在发生 MATCH1 事件时重置计数器
  • 使用 LUT0 和 LUT1
  • 将两个输入信号(BOUNDARY IN0 和 IN1)与 COUNTER0 MATCH1 事件信号配合使用,以生成采样输入信号,供 FSM 随后使用

Figure 2 和Figure 3 显示了这些要求以及如何在示例项目的 SysConfig 设置中使用这些要求。

counter0 config.pngFigure 2. COUNTER0 配置
lut0 and lut1 config.pngFigure 3. LUT0 和 LUT1 配置