ZHCSTY6 November 2023 OPA891
PRODMIX
图 7-5 展示了多路复用器的其中一个通道的等效电路图。CS 是通道的输入电容;CD 是通道的输出电容。RON 是通道开启时的通道电阻。CL 和 RL 分别是负载电容和电阻。VIN 是源的输入电压。RS 为源的电阻。VOUT 是多路复用器的输出电压。
当 RS、RON、CS、CD 和 CL 的值很小而 RL 的值较大时,稳定时间会有所改善。
对于 TS5A3159:
外部参数的典型值为
对于 16 位系统,需要至少 18 位稳定,才能更大限度地减少稳定伪影导致的失真。对于 18 位稳定,所需的电路响应时间为 (18 × ln2) × TRC = 108ns,这比 500ns 的 2MSPS 采样时间短。如果稳定时间超过 ADC 的转换时间,多路复用器的输出不会稳定到所需的精度,从而导致失真。
选择多路复用器时要考虑的另一个重要参数是导通状态电阻随电压的变化。这种变化也会影响失真,因为 RON 和 RL 的作用类似于电阻分压器电路。RON 随电压的任何变化都会影响输出电压。