ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
相位同步是指在每个上电周期和每次都假设遵循给定编程过程的情况下获得相同相位关系的过程。但是,在输出频率较高、周期较短的情况下,可能需要进行一些调整才能获得更准确的结果。至于相位同步的一致性,唯一的变化来源可能是如果 VCO 校准选择了不同的 VCO 内核和电容器,这可能会引入双峰分布,大约有 10ps 的变化。如果这 10ps 是不可取的,那么可以通过使用基于即时校准的 VCO 校准或完全辅助 VCO 校准来消除它。
通过器件的延迟因器件而异,可能约为 60ps。这种部件间的差异可以使用 MASH_SEED 来校准。通过器件的延迟变化也在 +2.5ps/°C 的范围内变化,但同一电路板上的器件可能具有相似的温度,因此这会有所出入。总之,可以使不同器件具有一致的延迟,并且可以通过 MASH_SEED 调整全部残留错误。当周期较短时,这往往仅会在输出频率较高时才会出现问题。