ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
转换由 START 引脚(或可选择通过 SPI 操作)进行同步和控制。如果通过 SPI 操作控制转换,则将 START 引脚保持在低电平,以避免与引脚发生竞争。除 CRC 寄存器之外,对多路复用器寄存器及其他寄存器的写入会使正在进行的转换重新启动,从而导致同步丢失。在这种情况下,有时需要重新同步 ADC。
对于时钟分频器值 > 1 的情况,由于分频时钟信号的相位未知,ADC 与外部同步信号的同步具有不确定性。为了避免同步不确定性,请使用 1 分频选项。
ADC 有三种同步和控制转换的模式:同步、启动/停止和单次触发 模式,每个模式都有特定的功能差异。使用 CONFIG2 寄存器的 START_MODE[1:0] 位对所需的同步模式进行编程。只有启动/停止模式和单次触发模式可通过 SPI 操作进行控制。
同步 ADC 后,第一次转换提供完全稳定的数据,但与正常数据周期相比会产生延迟(延时)。需要考虑到数字滤波器的完全稳定所需的延时,该延时取决于特定数据速率和滤波器模式。有关滤波器延时的详细信息,请参阅数字滤波器 部分。