ZHCADI8 December 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I
SFD 上的 IEEE 1588 指示脉冲可以被传送至下列任一引脚:LED_0、LED_1 (GPIO1)、COL (GPIO2)、RX_D3 (GPIO3)、INT/PWDN_N 和 CRS。可通过寄存器 0x003F 来调整脉冲的确切时序。
有三个寄存器可用于控制 IEEE 1588 发送和接收指示的路由。寄存器 0x003E 能够将发送和接收指示路由到 LED_0 (GPIO1)、COL (GPIO2)、CRS 和 INT/PWDN_N。两个额外的寄存器允许进行额外的引脚选择,并通过使用 IO MUX GPIO 控制寄存器(寄存器 0x0462 和寄存器 0x0463)集中进行 GPIO 控制。在寄存器 IOCTRLx 中启用/设置 RX_SFD 和 TX_SFD 引脚后,写入以下两个寄存器: