ZHCSEB0D September 2015 – July 2018 CC1310
PRODUCTION DATA.
开发套件:
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电模块(因此可提供远距离连接)的首个 LaunchPad 套件,在单芯片上整合了 32 位 Arm® Cortex®-M3 处理器。
CC1310 器件是一款面向低功耗远距离 无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 包含一个以 48MHz 频率运行的 32 位 Arm Cortex-M3 处理器作为主处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz CC1310 和双频带 CC1350 无线 MCU 提供全面的低于 1GHz 软件包,并且包括以下内容:
SimpleLink CC13x0 SDK 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和 工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。
软件工具:
SmartRF™ Studio 是一款 PC 应用程序,可帮助无线电系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。
Sensor Controller Studio 为 CC1310 传感器控制器提供开发环境。此传感器控制器是 CC1310 中的一款专用功率优化型 CPU,可独立于系统 CPU 状态自主执行简单的后台任务。
IDE 和编译器:
Code Composer Studio™ (CCS) Cloud 是基于 Web 的 IDE,可用于创建、编辑和构建 CCS 及 Energia 项目。成功构建项目后,您可以在互联 LaunchPad™ 开发套件上下载并运行该项目。CCS Cloud 现在支持 基本调试, 包括设置断点和查看变量值等功能。
CCS UniFlash 是一个独立的工具,可用于在 TI MCU 上对片上闪存进行编程。UniFlash 具有 GUI、命令行和脚本接口。CCS UniFlash 免费提供。
有关 CC1310 平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关定价和购买信息,请联系最近的 TI 销售办事处或授权分销商。