ZHDU059A March 2026 – May 2026
SN74HCS165 是一款具有施密特触发输入的并行或串行输入/串行输出 8 位移位寄存器。
该器件具有两种运行模式:加载数据及移位数据。
当移位或负载 (SH/LD) 输入保持在低电平状态时,内部寄存器中会加载来自八个字母所表示输入 (A-H) 的数据。此操作是异步的。在此状态下,输出 (Q) 与输入 H 具有相同的状态,而反相输出 (Q) 具有相反的状态。
当移位或负载 (SH/LD) 输入保持在高电平状态时,内部寄存器将保持当前状态,直到接收到时钟脉冲。在时钟 (CLK) 输入的上升沿,来自串行输入的数据加载到第一个寄存器中,内部寄存器中的数据移动一个位置。最后一个寄存器上的初始值被删除。输出 (Q) 始终与最后一个寄存器处于相同的状态,并且反相输出 (Q) 具有相反的状态。时钟抑制 (CLK INH) 输入可以保持高电平,以防止检测到时钟脉冲。CLK 和 CLK INH 是可互换输入。
图 2-15 SN74HCS165 的逻辑图(正逻辑)