ZHDA292 August 2026 LMH13000 , LMH32401
如果假设光电二极管为理想的电流源,TIA 的输出电压由 方程式 3 给出:
在实际实现中,光电二极管不能仅被视为理想电流源。相反,该器件更准确地建模为一个理想电流源与等效并联电阻 RD 和结电容 CD 并联。运算放大器输入电容也不能忽略,必须作为 CD 的一部分加以考虑。
通常,RD >> RF,RF||RD = RF,直流增益也变为单位增益。
这意味着 fZ 始终低于 fP。
为使系统保持稳定,fP 必须位于运算放大器的开环曲线内。
图 4-3 展示了闭环响应(反馈因数的倒数)与开环增益曲线相交的三种不同场景。当两条曲线的接近速率为 40dB 时,就会发生不稳定。当 fP 落在开环曲线外时,就会发生这种情况(如 fP1 的情形),此时电路会振荡。如果 fP 位于开环曲线内(如 fP2 的情形),则跨阻电路会始终保持稳定,但这种情况下的稳定性是以跨阻带宽为代价换来的。最佳实践是将 fP 置于开环增益曲线上,如 fP3 所示。
由于 fP 由反馈网络决定,因此只需审慎地选择 CF。注意到噪声增益的高频渐近线仅由电容值决定,就可以大大简化这一过程。
为使 fP 位于 AOL 曲线上,
求解 CF:
一旦确定了光电二极管电容和运算放大器 GBP,就必须根据方程式 9 至方程式 11 选择合适的反馈电容值,以保持稳定性。
该结果表明,对于给定的运算放大器和光电二极管,跨阻带宽与反馈电阻的平方根成反比。因此,如果带宽是关键要求,最佳方法可以是选择适中的跨阻增益级,后接宽带电压增益级。