ZHDA157 May 2026 TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
TDA4x 是一款高性能异构多核片上系统 (SoC),专为汽车和工业应用而设计。它集成了多个处理元件,包括:
- 用于高级操作系统执行的多个 ARM Cortex-A72 内核
- 多个用于实时控制任务的 ARM Cortex-R5F 内核
- 多个用于计算密集型算法的 C7x 数字信号处理器
在生产部署中,这些内核持续运行、并且必须保持高可用性。单个内核可能会由于软件错误、内存损坏、无限循环或硬件故障而无响应。如果没有自动检测和恢复机制,这种故障就需要手动干预,这在汽车和工业环境中是不可接受的。
本应用手册通过实现主域系统的信号监控和自动恢复来解决这些难题,其具有以下功能:
- 实时监控所有远程内核(RTOS 和 Linux)
- 通过 IPC 乒乓协议进行自动崩溃检测
- 通过 LPM 驱动程序进行自主恢复
- 可配置的监控间隔和重试机制
- 详细的时序曲线绘制,用于性能分析
此设计利用 SOC 的常开型 MCU 域,该域在仅 MCU 模式转换期间保持供电状态。MCU1_0 内核用作检测信号监控器,持续检查所有其他内核的响应情况。检测到内核故障时,系统会自动对主域实施电源周期,同时保持 MCU 域状态,从而实现快速恢复,而无需重新启动整个系统。
本文档提供:
- 详细的系统架构和设计原理
- 测试结果与时序测量
目标受众:本应用手册适用于使用 Processor SDK RTOS 在 jasinto 平台上开发容错系统的嵌入式软件工程师。
必要条件:
- 熟悉 TDA4x 架构
- 了解 IPC 和 remoteproc 框架
- 在 TI 处理器上使用 FreeRTOS 和 Linux 的经验