ZHDA072 March 2026 MSPM0G5187
TI 提供使用 SysConfig 进行简单描述符配置的功能。利用该工具,可以在 MSPM0 器件上配置许多外设,对于支持 USB 的 MSPM0 器件,可从标题为 TinyUSB 的章节中了解描述符的配置和生成,而无需手动对其进行编码。
图 4-1 通过 Code Composer Studio 提供的 SysConfig 编辑器屏幕截图利用该工具可以配置以下功能:
利用 SysConfig 生成 USB 描述符会很有帮助,因为撰写描述符可能很繁琐,而且容易导致其他错误。错误描述符导致的故障往往会被混淆,而跟踪这些错误可能会导致调试时间显著增加。
SysConfig 一上手就能为 CDC、HID、UAC 和 MSC 接口的任意组合生成可靠的描述符。
将该工具视为构建与应用交互的 USB 接口。这是开发 MSPM0 TinyUSB 工程的第一步。