ZHCUCH6D August   2024  – June 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  快速入门设置
      1. 2.1.1 配置 1:独立配置
      2. 2.1.2 配置 2:使用 HSEC180ADAPEVM 的 C2000 controlCARD 兼容性配置
      3. 2.1.3 配置 3:基板配置
    2. 2.2  设计详情
      1. 2.2.1 电源树
      2. 2.2.2 时钟
      3. 2.2.3 复位
      4. 2.2.4 电路板 ID EEPROM
    3. 2.3  电源要求
    4. 2.4  配置选项
      1. 2.4.1 引导模式选择
      2. 2.4.2 ADC 电压基准选择
      3. 2.4.3 MCAN-A 引导支持
      4. 2.4.4 FSI DLT 支持
      5. 2.4.5 EtherCAT PHY 时钟选择
    5. 2.5  接头信息
      1. 2.5.1 基板接头(J1、J2、J3)
      2. 2.5.2 XDS 调试接头 (J4)
      3. 2.5.3 DLT 接头 (J5)
    6. 2.6  按钮
    7. 2.7  用户 LED
    8. 2.8  调试信息
    9. 2.9  测试点
    10. 2.10 最佳实践
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 安装 SDK
      2. 3.2.2 安装附加软件
        1. 3.2.2.1 安装 Python
        2. 3.2.2.2 安装 OpenSSL
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 开发应用程序
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
      1. 5.1.1 使用说明汇总表
      2. 5.1.2 公告汇总表
      3. 5.1.3 使用说明
        1. 5.1.3.1 如果没有主机连接到 EVM,则并行 I/O 引导可能会导致看门狗计时器超时
        2. 5.1.3.2 如果在基板上使用,则应使用专用于 PMIC SPI 总线的器件 GPIO 来实现 SPI 功能
      4. 5.1.4 公告
        1. 5.1.4.1  不支持 MCU 闪存,所有代码必须从 RAM 执行
        2. 5.1.4.2  MCU 封装上的封装标识不正确
        3. 5.1.4.3  MCU 上的内部振荡器 (INTOSC2) 默认为 6MHz
        4. 5.1.4.4  默认情况下,GPIO4 通过 ROM 代码配置为 ERRORSTS 并置为高电平
        5. 5.1.4.5  启用板载 25MHz 时钟后可能出现 MCU 故障状态
        6. 5.1.4.6  已禁用 25MHz X1 时钟,INTOSC 必须用作 MCU 时钟源,并且不支持 EtherCAT
        7. 5.1.4.7  禁用 MCU 复位信号 (XRSN) 的 PMIC 监控
        8. 5.1.4.8  当 S3 和 S4 都设置为内部 VREF 模式时,ADC VREFHIAB 和 VREFHICDE 错误地短接在一起
        9. 5.1.4.9  选择外部 VREF 模式时,VREFHIAB 和 VREFHICDE 引脚上的电压不正确
        10. 5.1.4.10 MCU 复位信号 (XRSN) 可在上电时保持有效状态
        11. 5.1.4.11 数据记录和跟踪连接器 (J5) 上的 FSI 信号可能会干扰某些高级调试器
    2. 5.2 商标
  11. 6参考资料
  12. 7修订历史记录

调试信息

本节介绍了有关 F29H85X-SOM-EVM 的常见问题解答。

  1. 其他编程和调试工具(例如 XDS200 调试探针)是否可与 controlSOM 配合使用?
    1. 可以,当 controlSOM 与 HSEC180ADAPEVM 适配器板和 TMDSHSECDOCK 基板扩展坞配合使用时,可以使用 XDS200 等调试探针。此外,具有 MIPI-60 连接器的 XDS560v2 调试探针可以直接连接到 controlSOM 上的 DLT 接头 (J5)。
  2. 为什么我无法在 Code Composer Studio 中连接至 controlSOM?
    1. 通过验证 LED1(5.0V 输入)和 LED2(3.3V 输出)是否亮起,确保 controlSOM 已通电。
    2. 通过探测 TP1(VDD,1.25V)、TP2(VDDIO,3.3V)和 TP14(VDDA,3.3V),检查是否已向 F29H85x 器件供电。
    3. 通过探测 TP15,检查 F29H85x 器件是否结束复位。当器件结束复位时,该测试点的读数必须接近 3.3V。
    4. 如果使用 Configuration 2Configuration 3,则检查 XDS110ISO-EVM 是否配置为完整 JTAG 模式。XDS110ISO-EVM 上的开关 S1 必须设置为 JTAG 配置。
    5. 确保将目标配置设置为使用完整 JTAG 模式(请参阅 图 2-14)。在 Code Composer Studio 中打开目标配置文件 (.ccxml)。点击“Advanced”选项卡并从“JTAG/SWD/cJTAG Mode”下拉菜单中选择“JTAG (1149.1), SWD and cJTAG are disabled”。或者,所有 F29 SDK 示例中都包含一个工作目标配置文件。该文件无需修改即可使用。
    F29H85X-SOM-EVM 目标配置高级选项图 2-14 目标配置高级选项
  3. 为什么 F29H85X-SDK SPI 示例在外部环回模式下会失败?
  4. 为什么我无法通过虚拟 COM 端口从 XDS110ISO-EVM 发送或接收数据?