此用例页如图 3-1 所示。此表有 10 个必须填写的不同部分。
内核处理器利用率:

这部分允许用户为每个主要核心 IP 指定利用率。
- SMS 0 - 基于 Arm Cortex-M4F 的安全管理子系统
- 3 个 R5F(单核)处理器
- 四核 A53 MPU 子系统
- 2 个包含矩阵乘法加速器 (MMA) 的 C71x DSP 子系统 [每个子系统最高 2TOP]
- 视觉预处理加速器 (VPAC)
- 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
- 图形处理单元 (GPU)
- 视频编码器和解码器组合
选择关键 IP 频率:

这个部分允许用户为内核利用率部分 (+DDR) 中的关键块选择频率。
存储器接口:

AM67x 器件具有双倍数据速率 (DDR) SDRAM 控制器和相关的物理层接口 (PHY),以及一个具有错误定位模块 (ELM) 的通用存储器控制器 (GPMC)。
PHY:

AM67x 器件具有多个 PHY;对于具有多个实例的 PHY,除了模式和利用率外,用户还应选择使用的实例数:
- 4 个摄像头流接口 (CSI) 2.0 接收 PHY,每个有 4 条通道
- CSI2.0 发送 PHY,每个有 4 条通道
- 显示子系统显示串行接口 (DSI) 发送接口(使用 CSI2.0 Tx PHY)
- 仅适用于 eMMC 的多媒体卡接口 (MMC)
- OLDI(开放式 LVDS 显示接口)
高速串行接口:

该器件上有两个高速串行/解串 (SerDes) 接口。每个 SerDes 接口有一个通道,应为其选择模式、利用率和 IP。
- 需要在高速 IO 的 IP 利用率中配置 IP 加载(利用率)
- 由于 SerDes 接口不断传输(例如,在不发送数据时 SGMII 会发送 /I1/ 和 /I2/ 有序集),因此利用率可以设置为 100%。
高速 IO 的 IP 利用率

该工具无法从串行器/解串器负载确定 IP 的负载。因此,要求用户在此表中输入 IP 负载以及输入串行器/解串器负载。
环境:

环境部分允许用户定义结温 (Tj)、VDD_CPU_AVS 电压、VDD_MCU 电压、工艺角以及用例名称和说明。
- PDN/峰值估算将在 105°C 或 125°C 下使用强硅器件运行;请参阅脚注 1。
- 要保存用例,用户必须为用例提供一个名称。
LVCMOS IO

与 PHY 部分一样,用户可以输入每个 LVCMOS 的模式、利用率和实例。
每个 IP 只允许一种模式和利用率(不支持自定义,因为相应的 IP 块不会对总功耗产生显著影响)。如果系统使用某 IP 类型的多种模式,则应使用最高功率模式。
按钮:

按钮可初始化功耗估算的不同阶段。
- “Reset”可清除并重置表单,并清除结果
- Populate Use Case - 建议使用其中一个预先配置的代表性用例开始任何功率估算。这有助于强调如何以合理的方式使用该工具(即通常不要为 SoC 上的所有 IP 均输入 100%)。
- Calculate - 表单填写完毕后,进行计算以便将数据填入结果中
- Save current UC - 用户完成测试案例后,如果提供了 UC 名称,则可以保存该案例。保存用例后,该用例将收入“Starting Use Case”列表,可使用“Populate Use Case”按钮重新填写。
按下每个按钮时,按钮 (H8:I11) 下方的单元格会记录该按钮已启动,然后记录此步骤何时完成。
开始用例:

此下拉列表可选择要预填充的用例。
用户保存当前 UC(使用上文介绍的按钮)后,将补充到这组用例中。
预填充的用例旨在为客户的用例提供 TI 生成的起点。在本用户指南的最后一节,我们将讨论一些预先填充的用例。