ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
需要很长时间来处理、需要从闪存加载大量数据或会更改系统的帧时序的命令可能导致屏幕上出现伪影。写入图像冻结 命令可以尝试最大限度地减少(如果无法消除)这些伪影。具体过程如下:
由于发送到控制器的命令会逐一处理,因此这些命令之间不需要特殊的时序或延迟。冻结和解冻之间的命令数量必须较少,因为长时间冻结图像并不可取。表 3-28 列出了可能产生图像伪影的命令列表,该列表并不详尽。用户负责确定图像冻结命令的正确使用。
| 命令 | 命令操作码 | 说明 |
|---|---|---|
| 写入输入源选择 | 05h | |
| 写入外部视频源格式选择 | 07h | 如果在该源为有效源时更改,嵌入式软件会在执行此命令后禁用图像冻结 |
| 写入测试图形选择 | 0Bh | 如果在这是活跃源的情况下做了更改 |
| 写入启动界面选择 | 0Dh | 如果在该源为有效源时更改,嵌入式软件会在执行此命令后禁用图像冻结 |
| 写入外观选择 | 22h |
表 3-29 和表 3-30 显示了如何使用图像冻结命令的一些示例。
| 命令 | 注意事项 |
|---|---|
| 写入显示图像幕布 = 启用 | 如果显示了不需要的图像(例如损坏的源),则可能要应用幕布 |
| 写入图像冻结 = 冻结 | |
| 写入显示尺寸、写入显示图像方向 | 正确显示启动界面图像可能需要的数据处理命令。必须在“写入启动界面执行”命令之前设置这些命令,才能影响启动界面图像。 |
|
写入启动界面选择 写入输入源选择 = 启动界面 |
必须在“写入启动界面执行”之前设置这些命令 |
| 写入启动界面执行 | 检索显示所需的启动界面图像 |
在执行写入启动界面执行 命令时,会显示新的启动界面图像,而不管写入图像冻结 命令的状态如何(由于启动界面图像是一次性使用的)。执行此命令后,嵌入式软件会禁用图像冻结。
| 命令 | 注意事项 |
|---|---|
| 写入图像冻结 = 冻结 | |
| 写入显示尺寸、写入显示图像方向、写入测试图形选择 | 正确显示测试图形图像可能需要的数据处理命令。这些必须在“写入输入源选择”命令之前进行设置。 |
| 写入输入源选择 = 测试图形发生器 | |
| 写入图像冻结 = 解冻 |