ZHCUAZ1 march 2023 BQ28Z620
BQ28Z620 数据闪存已根据 BQ28Z620 TRM 中详细说明的默认设置进行了配置。请确保根据评估的解决方案的电池组和应用,正确修改相应设置。为了便于配置,可以提取并修改扩展名为 gg.csv 的文本文件,然后再导入器件上。使用“数据存储器屏幕”中所示的导出和导入按钮导出和导入 gg.csv 文件。使用自动导出按钮可以按照一定间隔定期导出 gg 文件。这在调试电量计问题时很有用。如果导入 gg.csv 文件,则需要使用“Write All”命令,以确保对 gg.csv 文件所做的所有更改都对电量计产生影响。“Read All”命令用于读回写入电量计的所有数据,以便可以验证所做的更改。“Filter/Search”字段让用户能够在数据存储器内容中搜索特定参数。
请勿使用 Microsoft Excel® 对 gg.csv 文件进行修改,因为它会对文件进行更改,而这是 BQStudio 不允许的。确保使用记事本或类似的文本编辑器来编辑 gg.csv 文件。
图 1-5 数据存储器屏幕要查看“Data Memory”屏幕以及“Physical Start Address”、“Data Length”、“Row Number”、“Row Offset”和“Native Units”选项卡,请导航至“Window”->“Preferences”->“All Global Settings”->“Show Advanced Views”->“Apply”->“OK”。